Technische Fachartikel zum Thema "Prüfen & Testen"
Kürzere Entwicklungszeiten mit effizienteren Tests
Wie Messtechnik der neuesten Generation der Automobilindustrie hilft, schneller mit neuen Modellen am Markt präsent zu sein
Einstecken und loslegen – TEDS: Plug and Measure mit Aufnehmeridentifikation
Was in der PC-Technik unter der Bezeichnung Plug and Play längst zum Standard geworden ist, hat auch Einzug in die professionelle Messtechnik gehalten. Dank der von HBM mitentwickelten elektronischen Aufnehmeridentifikation über...
Vor-Ort Belastungsprüfung von Tunnel-Auskleidungssegmenten in Barcelona
Lesen Sie, wie Wissenschaftler der Universität von Katalonien Belastungstests beim Bau der doppelstöckigen U-Bahnlinie L9 in Barcelona durchführten.
All the president's helicopters: Data acquisition system for rotor blade testing at AgustaWestland
The key criteria of the next generation of presidential helicopters was to ensure the safe transportation of the President of the United States of America, and effectively create an 'Oval Office in the sky'.
A new type of transducer for accurate and dynamic pressure measurement up to 15,000 bar using foil strain gage types
Applications in the ultra-high pressure range are on the move forward. Of particular interest is the manufacturing of diesel injection components such as nozzles and rails.