Wirkungsgradmessung an Elektromotoren: So können Sie die Effizienz Ihrer elektrischen Antriebe steigern

Die eDrive-Testing-Lösung von HBM: Effizienzsteigerung für den Antrieb der Zukunft
Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb gehört die Zukunft – doch noch ist die Reichweite von Elektroautos begrenzt. Der Steigerung des Wirkungsgrads des Elektromotors kommt eine Schlüsselrolle zu.
Ein Problem bisher: Die gängigen Verfahren für Leistungstests und Wirkungsgradmessung von elektrischen Antrieben bieten nur eine beschränkte Aussagekraft. Ganz anders bei der innovativen eDrive Testing-Lösung von HBM: Unser „Power-Duo“ aus Drehmoment-Messflansch T12 und dem Messdatenerfassungssystem Genesis HighSpeed versetzt Sie in die Lage, mechanische und elektrische Signale zeitgleich und dynamisch zu erfassen.
Ihr Vorteil: Höhere Aussagekraft und volle Kontrolle über Ihre Messdaten – und das bei niedrigeren Kosten.
Elektromobilität auf der Überholspur: Effizienzsteigerung für den Antrieb der Zukunft
Elektrisch angetriebene Automobile fristeten bis vor Kurzem ein Schattendasein. Angesichts knapper werdender Erdölvorräte, steigender Benzinpreise und eines wachsenden Umweltbewusstseins gehört der Elektromobilität jedoch die Zukunft. Um den Massenmarkt zu erobern, muss die Effizienz der elektrisch angetriebenen Automobile gesteigert werden. Das Erfolgsduo von HBM, Genesis HighSpeed und der Drehmomentaufnehmer T12, trägt dazu bei.
Bereits seit über hundert Jahren (!) existieren elektrisch angetriebene Automobile. Ihre begrenzte Reichweite, unzureichende Akku-Technologie und mangelhafte Effizienz verhinderten jedoch den Durchbruch. Die wichtigste Voraussetzung zur weiteren Verbreitung elektrisch angetriebener Automobile ist die Steigerung der Effizienz: Zum einen durch leistungsfähigere Batterien und leichtere Fahrzeuge, zum anderen durch eine deutliche Verringerung des Verlustes wertvoller Energie.
HBM Webinar: Efficiency Testing on Electrical Drive Trains
Continuous and synchronous acquisition of electrical and mechanical power. Beyond the numbers a traditional power meter computes, the GEN DAQ based eDrive test solution from HBM also delivers raw data. The HBM solution allows in-detailed analysis and result verification in demanding motor / inverter test setups.
The original webinar was held on November 28th 2012.
Please log-in below to view the webinar.
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
Bisherige Verfahren zur Wirkungsgradmessung: noch eine Notlösung
Zur Wirkungsgradmessung von Elektromotoren werden heute in der Regel Power-Analyser am Motoreingang und Drehmomentaufnehmer am Motorausgang eingesetzt. Die Differenz zwischen der jeweils gemessenen elektrischen Leistung und der vom Elektromotor daraus erzeugten mechanischen Leistung ist der Energieverlust.
Aussagen über die Ursachen des Verlustes lassen sich auf diese Weise jedoch nicht treffen. Darüber hinaus müssen die Messgeräte, die häufig von unterschiedlichen Herstellern stammen, vor einem Test erst mühsam synchronisiert werden. Häufig sind Messfehler die Folge. Hochdynamische Leistungsmessungen mit mehr als 50 Messungen pro Sekunde sind technisch ebenfalls schwierig. Ein weiteres Manko gängiger Power-Analyser ist zudem, dass sie lediglich Endergebnisse liefern. Dabei sind es gerade Rohdaten, die in der Grundlagenforschung wichtige Erkenntnisse zum Verständnis der Vorgänge und damit für mehr Effizienz liefern können.
Die HBM-Lösung erlaubt die Optimierung der Effizienz elektrischer Antriebe
HBM verspricht nun Abhilfe. Mit einer Kombination aus Genesis HighSpeed Messdatenerfassung und dem Drehmomentaufnehmer T12. Das perfekt aufeinander abgestimmte Duo ermöglicht es, Langzeittests mit exakt definierten Kennfeldern ohne lästiges Synchronisieren durchzuführen. Kontinuierliche Messungen von bis zu einer Stunde Dauer und mit bis zu einer Millionen Messungen in der Sekunde je Kanal sind somit ein Kinderspiel.
HBM-Messtechnik an einem Prüfstand für Verbrennungs- und Elektromotoren des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe der Technischen Universität Darmstadt
Die dabei gewonnen Rohdaten stehen Entwicklern anschließend zur genauen Auswertung zur Verfügung. Auf dieser Basis lassen sich wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung der Effizienz elektrischer Antriebe gewinnen. Und auch dem Wunsch von Anwendern nach Rechenergebnissen wie dem Leistungsfaktor trägt HBM mit dem neuen System durch entsprechende Neuentwicklungen Rechnung.
eDrive Testing-Lösungen im Einsatz: Unsere Case Studies zum Thema
Elektrische und Hybrid-Motoren testen: HBM, bevorzugter Partner des französischen Unternehmens GreenMot
Die Tests an elektrischen Motoren sorgen für erhöhte Herausfordungen bei der Messtechnik. Die französische Prüfgesellschaft GreenMot hat sich für die innovative eDrive-Testing-Lösung von HBM entschieden - mit klaren Vorteilen...
eDrive Testing-Lösungen im Einsatz: Unsere Case Studies zum Thema
Sieben Irrtümer über das Testen von Elektromotoren
Wir zeigen Ihnen die sieben größten Irrtümer zum Thema eDrive-Testing – und wie Sie Ihre Tests an Elektromotoren besser und zuverlässiger durchführen können.
eDrive Testing-Broschüre
... über das Testen von Elektromotoren