Wägetechnik richtig anwenden: Fachartikel, Know-how, Tipps & Tricks
Wägezellen sorgen in zahlreichen Anwendungen für das richtige Ergebnis. Bei Installation, Auswertung und Einsatz von Wägezellen sind allerdings einige Rahmenbedingungen zu beachten.
Unsere Artikel geben Ihnen Hinweise und Informationen zur korrekten Installation von Wägezellen.
Grundlagenartikel zum Einsatz von Wägezellen
Konstruktive Ausführung von Behälterwägesystemen
Bei der Ausrüstung von Behältern mit Wägezellen sind einige wesentliche Grundregeln zu beachten. Typische Behälterkonstruktionen werden beispielhaft stilisiert dargestellt.
Überlastsicherungen – Wägezellen gut geschützt
Der konstruktive Aufwand einer eigens konzipierten Überlastsicherung ist immer dann gerechtfertigt, wenn die Wägezellen bis zu ihrer Nennlast belastet werden müssen und somit leicht die Gefahr einer Überlastung besteht....
Fehlbelastungen vermeiden – mit Wägezelleneinbaumodulen
Mit geeigneten Einbaumodulen lassen sich Fehlbelastungen von Wägezellen weitestgehend vermeiden. Wägezelle und Einbauteil zusammen ergeben dann eine komplexe Funktionseinheit, ein Wägezelleneinbaumodul. Diese Einbaumodule werden...
Lasteinleitung in Wägezellen - Tipps für Anwender
Präzise Messergebnisse beim Verwiegen setzen eine korrekte Lasteinleitung in die Wägezellen voraus. Ob Belastungsrichtung, Unterbau oder Einbauhilfen - die Lasteinleitung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst.
Wie funktioniert eine Wägezelle mit Biegebalken?
Biegebalken-Wägezellen gehören zu den gängigsten Bauformen von Wägezellen. Erfahren Sie in diesem Beitrag mehr über die Vorzüge und Eigenschaften von Biegebalken.
Standards und Zertifizierungen: Was Sie wissen müssen
Die virtuelle LKW-Waage: Neue Trends, die Sie beachten sollten
Beim Betrieb von LKW-Waagen gelten immer höhere gesetzliche Anforderungen, die nur durch den Einsatz modernster Wägetechnik erfüllt werden können. Unsere interaktive Animation zeigt Ihnen, was bei LKW-Waagen zählt.
IP69K: Die höchste Schutzart überhaupt. Mit Video!
Beim Einsatz von Wägezellen unter rauen Umgebungsbedingungen kommt es auf die richtige Schutzart an. HBM bietet Wägezellen bis zur höchsten Schutzklasse IP69K. Unser Video zeigt Ihnen, wie viel eine Wägezelle aushalten muss…
Das ATEX-Zertifikat interaktiv erklärt
In zahlreichen Anwendungen spielt ein ausreichender Explosionsschutz eine wichtige Rolle. Unsere interaktive Animation zeigt Ihnen, wie Sie ein ATEX-Zertifikat richtig lesen können.
Genauigkeitsklassen - einfach erklärt
C3, C6, … Was bedeuten die verschiedenen Genauigkeitsklassen – und in welcher Anwendung sollte ich mit welcher Genauigkeit verwiegen? Unser Überblick gibt Ihnen wichtige Hilfestellungen.
Gut abgeschirmt: EMV-geprüfte Wägetechnik
Ob in Verpackungsmaschinen oder in Abfüllanlagen – Wägezellen müssen stets präzise verwiegen und gut integrierbar sein. Beeinflusst Wägetechnik durch ungewollte elektrische Effekte andere technische Geräte – oder umgekehrt -...
Manipulationssicherheit in der Wägetechnik mit 256-Bit-Verschlüsselung
Manipulationssicherheit gehört zu den größten Herausforderungen der digitalen Wägetechnik. HBM setzt auf die besonders sichere 256-Bit-Verschlüsselungstechnologie. Warum dies so ist, und was sich hinter dieser Technologie...
Wägezellen im Test: Viele versprechen C6, halten es aber nicht
Die Genauigkeitsklasse C6 wird Ihnen häufig versprochen – aber nicht immer eingehalten. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie wirklich die Qualität erhalten, die Sie für Ihre wägetechnische Anwendung benötigen.
Digitale Wägetechnik
Eichfähige Wägesysteme in offenen Automatisierungsanwendungen
Eichfähigkeit ist Pflicht in zahlreichen Automatisierungsanwendungen. Mit welchen Komponenten müssen Sie arbeiten, um eichfähige Anwendungen zu erreichen? Dieser Artikel gibt Auskunft.
Selbsttätige Waagen für den eichfähigen Einsatz: Anforderungen und Richtlinien
Der Wägetechnik kommt in vielen industriellen Anwendungen, wie beispielsweise in der Schüttgutlogistik, eine große Bedeutung zu. Dabei kommen je nach Anwendung unterschiedliche Typen von selbsttätigen Waagen zum Einsatz. Was ist...
Vorbeugende Instandhaltung von Waagensystemen
Das technologische Innenleben von Waagen ist in den letzten Jahren immer komplexer geworden. Eine Folge: Beim Ausfall einer Waage dauert die Fehlerbehebung länger und kann teurer werden. Der bessere Weg: Sorgen Sie dafür, dass...
Standardisierung oder individuelle Anpassung?
Um im harten globalen Wettbewerb bestehen zu können, suchen Unternehmen nach immer neuen Möglichkeiten die Effizienz ihrer Prozesse zu verbessern. Der effektiven Überwachung von Abfüll- und Dosiervorgängen zur Qualitätssicherung...
Hygienisches Verwiegen
Sauber verwogen: Hygienisches Design zahlt sich aus
Hygienisches Design ist in der Verarbeitung von Lebensmitteln ein entscheidender Faktor. Dieser Artikel zeigt, wie Sie mit Wägezellen von HBM sichere und "saubere" Ergebnisse beim Abfüllen und Verarbeiten von Lebensmitteln...
Eine kurze Geschichte der Lebensmittelhygiene
Schon seit ihren Anfängen sorgt sich die Menschheit deshalb um die "Lebensmittelhygiene" - auch wenn dieser Begriff erst im 19. Jahrhundert eingeführt wurde. Ein Streifzug durch die Geschichte der Lebensmittelhygiene.
Keine Chance für Bakterien und Schmutz
Saubere Lebensmittel und Medikamente sind unverzichtbar, wenn es um die Gesundheit geht. Ihre Produktion wird immer stärker automatisiert – ein Trend, der sich auch bei der Anlagenreinigung fortsetzt. Gut, wenn das Design der...
Hygienisches Design ist Pflicht
In immer mehr Anwendungen der Lebensmittelindustrie spielt Hygiene eine entscheidende Rolle. Einige grundlegende Überlegungen zum Thema finden sich in diesem Beitrag.
Saubere Sache: hygienisches Anlagendesign mit Wägezellen von HBM
Hygienisches Anlagendesign in der Wägetechnik: Hier spielen die neuen hygienischen Wägezellen von HBM eine besonders wichtige Rolle. Was zu beachten ist, finden Sie hier.
Wägezellen von HBM
Unser Newsletter zum Thema Wägetechnik
Aktuelle Fachartikel, Trends & Mehr: Bestellen Sie hier unseren kostenlosen Newsletter zum Thema Wägetechnik.
Jetzt anmelden!
Seminare zum Thema Wägetechnik
Verwiegen, aber richtig – sehen Sie unser Seminarangebot zum Thema Wägetechnik.
Zu den Seminaren…