Tragfähige Messergebnisse - mit Baumesstechnik von HBM
Sei es bei der Planung und Auslegung von Gebäuden, bei der Begutachtung von Schäden oder bei der Durchführung von Ermüdungstests, bei Deformationsmessungen, in der Bewegungsüberwachung oder in der Langzeitüberwachung: In der Baumesstechnik zählen tragfähige Messergebnisse.
- Kann eine Brücke noch dauerhaft befahren werden?
- Ist ein Gebäude sanierungsfähig?
- Hält ein Bauwerk stand, selbst wenn bestimmte Teile entfernt oder bewegt werden?
- Ist ein bestimmtes Baumaterial den Anforderungen gewachsen?
- Können Erdbebentests simuliert werden?
Diese und viele weitere Fragen stellen sich im Rahmen der Baumesstechnik. Messtechnik von HBM liefert die Antworten.
Produkte und Services rund um die Baumesstechnik
Von Dehnungsmessstreifen über Aufnehmer und Messverstärker bis zur Messtechnik-Software - HBM bietet Messtechnik aus einer Hand, für anspruchsvolle Messaufgaben im Bauwesen. Darüber hinaus unterstützt unser Serviceteam Sie bei Installation, Inbetriebnahme und Wartung Ihrer Messtechnik am Bau.
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontakt zu HBM
Ganz gleich, ob in der experimentellen Spannungsanalyse, beim Erfassen von Druck, Kraft, Weg, Temperatur, Schwingung, Beschleunigung und vielen anderen Messgrößen: Messtechnik von HBM bieten Ihnen Ergebnisse, denen Sie vertrauen können.
Baumesstechnik von HBM sorgt für tragfähige Messergebnisse, z.B. für:
- Gebäude
- Brücken
- Staudämme
- Tunnel
- Straßen
Anwendungsberichte zur Baumesstechnik:
Die optimale Dosierung immer im Blick: RTN-Einbaumodule im neuen Bindemittelsilo von CEMEX Austria
Um eine optimale Mischung und Dosierung des Baustoffs Anhydrit-Fließestrich zu gewährleisten, setzt das Unternehmen CEMEX Austria in einem neuen Bindemittelsilo auf Wägetechnik von HBM.
Überwachung von Unterwassersprengungen im Columbia River: : Genesis HighSpeed erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
Das HBM-Messdatenerfassungssystem GEN7t sorgte für eine erfolgreiche Überwachung von Unterwassersprengungen in einem ökologisch sensiblen Abschnitt des Columbia River.
Lastüberwachung in der Olympiahalle München
Konzerte speziell im Bereich der Popmusik werden heute immer aufwendiger. Entsprechend groß und schwer ist die Ausrüstung, welche Künstler für Licht und Sound einsetzen. Da die maximale Last, die gefahrlos an einer Dach- oder...
Auswirkungen des Schwerverkehrs im Blick: Langzeitmonitoring an einer Autobahnbrücke
Der zunehmende Schwerverkehr ist eine ständige Belastungsprobe für die rund 38.000 Brücken auf deutschen Autobahnen und Bundesstraßen. Um die Auswirkungen zu untersuchen, beauftragte die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) das...
Belastungstests an der Ponte della Costituzione in Venedig
Die Ponte della Costituzione des spanischen Architekten Santiago Calatrava ist die vierte Brücke über den Canal Grande in Venedig. Bei der Abnahme der Brücke im November 2007 hat HBM ITALIEN mit der Veneta Engineering aus Verona...
Ihr Kontakt zu HBM
Sie haben Fragen zu Anwendungen aus der Baumesstechnik?