Tragfähige Messergebnisse - mit Baumesstechnik von HBM
Sei es bei der Planung und Auslegung von Gebäuden, bei der Begutachtung von Schäden oder bei der Durchführung von Ermüdungstests, bei Deformationsmessungen, in der Bewegungsüberwachung oder in der Langzeitüberwachung: In der Baumesstechnik zählen tragfähige Messergebnisse.
- Kann eine Brücke noch dauerhaft befahren werden?
- Ist ein Gebäude sanierungsfähig?
- Hält ein Bauwerk stand, selbst wenn bestimmte Teile entfernt oder bewegt werden?
- Ist ein bestimmtes Baumaterial den Anforderungen gewachsen?
- Können Erdbebentests simuliert werden?
Diese und viele weitere Fragen stellen sich im Rahmen der Baumesstechnik. Messtechnik von HBM liefert die Antworten.
Produkte und Services rund um die Baumesstechnik
Von Dehnungsmessstreifen über Aufnehmer und Messverstärker bis zur Messtechnik-Software - HBM bietet Messtechnik aus einer Hand, für anspruchsvolle Messaufgaben im Bauwesen. Darüber hinaus unterstützt unser Serviceteam Sie bei Installation, Inbetriebnahme und Wartung Ihrer Messtechnik am Bau.
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontakt zu HBM
Ganz gleich, ob in der experimentellen Spannungsanalyse, beim Erfassen von Druck, Kraft, Weg, Temperatur, Schwingung, Beschleunigung und vielen anderen Messgrößen: Messtechnik von HBM bieten Ihnen Ergebnisse, denen Sie vertrauen können.
Baumesstechnik von HBM sorgt für tragfähige Messergebnisse, z.B. für:
- Gebäude
- Brücken
- Staudämme
- Tunnel
- Straßen
Anwendungsberichte zur Baumesstechnik:
Statische und dynamische Belastungstests in Rekordzeit: SHP setzt beim Brückenmonitoring auf QuantumX von HBM
Für statische und dynamische Belastungstests an einer neuen Brücke über den Fluss Nitra blieben dem tschechischen Unternehmen SHP nur fünf Tage Zeit. Eines der Erfolgsgeheimnisse: Das bei den Messungen eingesetzte...
Die optimale Dosierung immer im Blick: RTN-Einbaumodule im neuen Bindemittelsilo von CEMEX Austria
Um eine optimale Mischung und Dosierung des Baustoffs Anhydrit-Fließestrich zu gewährleisten, setzt das Unternehmen CEMEX Austria in einem neuen Bindemittelsilo auf Wägetechnik von HBM.
Überwachung von Unterwassersprengungen im Columbia River: : Genesis HighSpeed erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
Das HBM-Messdatenerfassungssystem GEN7t sorgte für eine erfolgreiche Überwachung von Unterwassersprengungen in einem ökologisch sensiblen Abschnitt des Columbia River.
Lastüberwachung in der Olympiahalle München
Konzerte speziell im Bereich der Popmusik werden heute immer aufwendiger. Entsprechend groß und schwer ist die Ausrüstung, welche Künstler für Licht und Sound einsetzen. Da die maximale Last, die gefahrlos an einer Dach- oder...
Auswirkungen des Schwerverkehrs im Blick: Langzeitmonitoring an einer Autobahnbrücke
Der zunehmende Schwerverkehr ist eine ständige Belastungsprobe für die rund 38.000 Brücken auf deutschen Autobahnen und Bundesstraßen. Um die Auswirkungen zu untersuchen, beauftragte die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) das...
Belastungstests an der Ponte della Costituzione in Venedig
Die Ponte della Costituzione des spanischen Architekten Santiago Calatrava ist die vierte Brücke über den Canal Grande in Venedig. Bei der Abnahme der Brücke im November 2007 hat HBM ITALIEN mit der Veneta Engineering aus Verona...
Tunnelüberwachung mit QuantumX im Aeschertunnel / Schweiz
Im Aeschertunnel bei Zürich kommt eine Bautenüberwachung zum Einsatz - mit einem Messsystem bestehend aus QuantumX-Modulen und einem catman®skript.
Tunnel monitoring with QuantumX and catman®Script in the Aescher tunnel in Switzerland
The monitoring of structures makes an important contribution to their reliability.
Wenn die Erde bebt: Rütteltischversuche bei der ZAG in Ljubljana
Das ZAG Ljubljana ist Sloweniens nationales Institut für Hoch- und Tiefbau. Zusammen mit dem Erdbeben-Ingenieurwesen führt das Institut Tests zur Beurteilung der dynamischen und statischen Eigenschaften von Gebäudekonstruktionen...
Mehr Sicherheit bei Bauwerken - Experimentelle Spannungsanalyse einer passiven Bewehrungsverankerung
Wichtig beim Entwurf von Betonkonstruktionen ist das genaue Bemessen der Verankerungslängen - besonders wenn sie in Konsolen, Gesimsen oder trägergestützten Bereichen liegen. Die Verbundbedingungen werden durch starke...
Ihr Kontakt zu HBM
Sie haben Fragen zu Anwendungen aus der Baumesstechnik?