Anwendungsberichte über Tests in der Luft- und Raumfahrt
Ein Flugzeug der nächsten Generation: Untersuchung von Verbundstrukturen mit optischen Dehnungsmessstreifen
Die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) setzt bei der Untersuchung der strukturellen Integrität eines kürzlich entwickelten Flugzeugs mit Verbundwerkstoffen auf Datenerfassungssysteme von HBM.
Ein Lifestyle-Flugzeug für Land, Wasser, Schnee
Fliegen wieder zum Vergnügen machen: Das ist der Anspruch des neuen, ultramodernen Leichtflugzeugs AKOYA von LISA Airplanes. Für Sicherheit und Komfort an Bord sorgen Dehnungsmessstreifen von HBM, sowie das ultra-robuste...
Sichere Fallschirmöffnung: Dehnungsmessstreifen von HBM an Bord einer experimentellen Rakete
Jedes Jahr entwickelt ein Team des aeronautischen Vereins "CLES-FACIL" in Lyon eine Experimental-Rakete. In einem Projekt zur Ermittlung der Kraft, die beim Öffnen eines Fallschirms an der Rakete entsteht, kamen auch...
Leistung der F-35 profitiert von integriertem BAE Systems-Programm für Strukturtests
BAE Systems setzt bei Strukturtests des neuen F-35 Joint Strike Fighter auf leistungsstarke Messverstärkersysteme von HBM.
Bucher Leichtbau testet die Flugtauglichkeit von Bordküchen mit Messtechnik von HBM
Die Bucher Leichtbau AG, führender Hersteller u.a. von Flugzeug-Küchen („Galleys“) und Stauräumen („Cabinets“), setzt auf stringente Tests seiner Module, um deren Flugtauglichkeit zu gewährleisten. Im Prüfstand mit an Bord: Die...
Fortschrittliches Blitzschlag-Warnsystem sichert Raumfahrzeugstarts im Kennedy Space Center
HBM hat auf Basis von HBM-Transientenrecordern und -Digitalisierern ein Blitzschlag-Überwachungssystem für das Kennedy Space Center in Florida, USA entwickelt.
Statische Bauteilprüfung eines Antriebsmoduls mit MGCplus
Mission BEPICOLOMBO: Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und die japanische Raumfahrtorganisation ISAS/JAXA wollen den Merkur erkunden – mit einem Antriebsmodul und zwei separaten Raumsonden, die sich in einer Umlaufbahn...
HBM macht Rumpfmontage moderner Verkehrsflugzeuge sicherer
Beim Bau moderner Verkehrsflugzeuge werden heute verstärkt innovative Verbundwerkstoffe, wie GFK oder GLARE (Glasfaserverstärktes Aluminium), eingesetzt. Die Handhabung dieser Materialien während der Montage stellt den...
Nach Erprobung: Neuester Lynx-Helikopter landet sicher mit QuantumX von HBM
Um eine überlegene Landeleistung im Betrieb zu gewährleisten, hat sich AugustaWestland für das Messdatenerfassungssystem QuantumX von HBM entschieden. Durchgeführt werden Messreihen am Fahrwerk des Marinehubschraubers Future...
Ballistics & Missile Testing: Making Sure it is Recorded the First Time
With once in a lifetime tests, you want to make certain that you capture the event. Genesis HighSpeed by HBM has the tools and experience to do just that. For over 35 years, Genesis HighSpeed has been a market leader in high...
Typische Anwendungen...
- Statische oder dynamische Ermüdungsversuche
- Prüfung von Bauteilbelastung oder -funktion
- Überwachung und Bewertung von Materialermüdung
- Analyse von statischer Belastung, Ermüdung oder Dauerfestigkeit
- Iron Bird Testing (Funktion und Mechanik)
- Umwelt- und thermische Prüfungen
- Windkanal-, Aerodynamik-Tests