- Measurement Engineering
- Kalibrierservice
- Serviceeinsätze
- Support
- Reparaturen
- Teilelogistik und Mietgeräte
- Seminare und Trainings
- Serviceverträge
Kalibrierlabor bei HBM: Seit 1977 erste Adresse für Präzision und Sicherheit
1977 wurde das Kalibierlabor von HBM als erstes DKD-Kalibrierlabor in Deutschland akkreditiert.
Es zählt seither zu den bekanntesten und leistungsfähigsten Kalibrierlabors seiner Art - und das weltweit. Die Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 umfasst mittlerweile die Messgrößen Kraft, Druck, Drehmoment und Spannungsverhältnis mV/V.
Kalibrierlabor im DKD - Deutscher Kalibrier-Dienst
Der Deutsche Kalibrierdienst ist ein Zusammenschluss von Kalibrierlabors, die ihre Kompetenz und Dienstleistungs-Qualität der Akkreditierungsstelle des DKD regelmäßig nachzuweisen haben, um ihre Akkreditierung aufrecht erhalten zu können.
Die Akkreditierung gewährleistet Kalibrierung nach verbindlichen Normen und Richtlinien. Der Kalibrierschein ist damit auch automatisch Nachweis der Rückführbarkeit.
Werkskalibrierung
Bei der Werkskalibrierung erfolgt die Kalibrierung unter Verantwortung des durchführenden Kalibrierlabors. Die Rückführbarkeit ist in diesem Falle explizit zu dokumentieren - im Kalibrierlaboratorium von HBM erfolgt dies unter Bezugnahme auf DIN EN ISO 10012.
Die Werkskalibrierung ist unter bestimmten Voraussetzungen auch vor Ort möglich.
Rückführbarkeit nach ISO9001
Jedes Unternehmen, das sich nach ISO 9000 zertifizieren lassen will oder bereits zertifiziert ist, muss die Rückführbarkeit auf Nationale Normale nachweisen. Ziel ist die Sicherstellung des "richtigen" Messens.
Der Nachweis für die Rückführbarkeit ist erbracht, wenn ein Messmittel oder eine Messeinrichtung mit einer Referenz kalibriert wurde, deren Kalibrierung wiederum in einer ununterbrochenen Kette bis hin zum Nationalen Normal nachgewiesen werden kann.