FASTpress Suite - Die leistungsstarke Software zur Bewertung und Analyse Ihrer Produktionsprozesse

Bedienbarkeit und Funktionskontrolle – das sind wichtige Eigenschaften industrieller Produktionsanlagen, um einen hohen Produktionsertrag bei gleichbleibender Qualität zu erreichen. Prozesskontroller und Steuerungen übernehmen die Steuer- und Kontrollfunktionen. Diese Geräte werden mit immer umfangreicheren und intelligenteren Funktionen ausgerüstet, um den Produktionsanforderungen zu genügen. Demgegenüber möchten Anlagenplaner und Bediener diese Anlagen schnell und einfach in Betrieb nehmen, bedienen und warten. Genau diesen beiden Anforderungen wird HBM mit den HMI*-Softwarelösungen der FASTpress Suite gerecht.

* = Human Machine Interface

FASTpress Suite … - powered by HBM Industrial Software

Die HMI-Software ist Teil der FASTpress Software-Suite und arbeitet mit den Prozesskontrollern der Familien FASTpress und EASYswitch zusammen. Sie kann länder- und anwendungsspezifisch angepasst und erweitert werde

Klassenbibliothek (API)

Die Framework Class Library (FCL) umfasst einige tausend Klassen, die in sogenannte Namensräume (Namespaces) unterteilt sind. Die Klassen erfüllen Aufgaben wie das Formatieren von Text, das Verschicken von E-Mails, aber auch das Generieren von Codes. Die Unterteilung in Namensräume dient dazu, die große Menge an Informationen übersichtlicher zu gestalten. Die Dokumentation der Klassen liefert der Hersteller mit der Software. Alle Funktionen der HBM Prozesskontroller FASTpress und EASYswitch sind in der API des MP85A-Toolkit zusammengefasst. Damit stehen dem Anwendungsprogrammierer alle Möglichkeiten der Implementierung von gewünschten Gerätefunktionen in seine eigene Anwendung zur Verfügung.

Systemarchitektur

Als Hardwareplattform kommen die Prozesskontroller der Serien FASTpress und EASYswitch zum Einsatz. Ihre physikalische Anbindung an das Host-System, auf dem die Zielapplikation des Anwenders läuft, erfolgt über die standardisierte Ethernet-Schnittstelle. Darauf läuft das Nicht-Echtzeitprotokoll TCP-IP mit 100 Mbit/s. Mit dem MP85A-Toolkit hat HBM ein Tool geschaffen, das zum einen die Verbindung zum Host-System aufbaut und unterhält und zum anderen eine Bibliothek zur Verfügung stellt, aus welcher der Anwender seine Softwareapplikation für den Produktionsprozess erstellen kann.

Verfügbarkeit und Werkzeuge

Der Hersteller Microsoft bietet .NET in verschiedenen Versionen an:

  • als reine Laufzeitumgebung samt benötigter Klassenbibliotheken (Framework)
  • als kostenloses SDK für Entwickler oder
  • als kostenpflichtige integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) in Form des Microsoft Visual Studio .NET.

Speziell für Einsteiger und Studenten gibt es die kostenlosen Microsoft Visual Studio Express Editions mit Einschränkungen gegenüber den teureren Standard- oder Professional-Varianten. Somit ist ein leichter Einstieg für Anfänger als auch für professionelle Anwendungsprogrammierer möglich. Das MP85A-Toolkit von HBM verfügt zudem über eine umfangreiche Hilfe mit zahlreichen Erklärungen und Programmbeispielen. Diese Beispiele liegen im Quellcode vor und können leicht angepasst und erweitert werden.

Leistungsstarke Produktionssoftware - INDUSTRYmonitor

Um die volle Leistungsfähigkeit der HBM-Prozessüberwachung nutzen zu können, wurde auf Basis der .NET-Technologie eine vollkommen neue Bedienoberfläche geschaffen. Dieses Tool dient der Prozessdatenerfassung, Visualisierung und Datenspeicherung. Neben den Funktionen und Informationen, welche die Prozesskontroller der FASTpress und EASYswitch-Serie zur Verfügung stellen, können auch Werkstückbezeichnungen über Bus-Schnittstellen (CAN, Profibus, Ethernet) oder Barcode-Scanner (USB) eingelesen werden. Diese Informationen werden angezeigt und gespeichert und erlauben eine übersichtliche und einfache Archivierung der gewonnenen Prozessdaten. Es können bis zu 12 Prozesskontroller über das Ethernet-Netzwerk betrieben werden. Taktzeiten im Sekundenbereich mit Anzeige und Speicherung der Prozessdaten im Hintergrund werden realisiert. Darüber hinaus kann diese Software auf allen Zielsystemen eingesetzt werden, auf denen WindowsXP/7/8 als Betriebssystem installiert ist.

Bitte klicken Sie auf die Grafik um mehr über FASTpress Suite zu erfahren!

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.

Technische Dokumentation

FASTpress Suite
FASTpress Suite ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Programmhilfe Please Log InPlease Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log In
Kurzanleitung Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Ehrliche Datenblätter: Wir halten unsere Versprechen.

Präzision in Serie: Das gilt auch für die Angaben zu Genauigkeit in unseren Datenblättern. Hier gehen wir bei den Werten nicht von – oft nur theoretisch erfüllbaren – Idealbedingungen beim Einsatz der Sensorik aus, sondern von realistischen Normalannahmen – wie Sie eben in Ihrer Anwendung vorkommen. Achten Sie beim Vergleich von Datenblättern mit denen anderer Hersteller deshalb auf das Kleingedruckte!

Anwendungsberichte

Ricoh verbessert Produktion seiner neuesten Serie von Tonerkartuschen

Zusammen mit Mechatronic Solutions und HBM arbeitet Ricoh UK Products Ltd an der Entwicklung eines durchgängigen Qualitätssicherungssystems für die automatische Fertigung seiner neuesten Tonerprodukte für den europäischen Markt.

SCHULER: HBM-Messtechnik in der Prozessüberwachung

Die bei der Prägung wirkende Presskraft ist entscheidend für die Qualität einer Münze. SCHULER setzt in seinen Münzpressen auf sichere und genaue Kraft-Messtechnik von HBM.

Im Dienste einer grüneren Automobilindustrie

Die Anforderungen an die Energieeffizienz und CO2-Bilanz von Motoren steigen stetig. Ein Hersteller von Wasser-, Öl- und Vakuumpumpen für Wärmekraftmaschinen entschied sich daher für eine Komplettlösung von HBM.

Taktzeit reduziert mit MP85A FASTpress bei der Montage von Zylinderköpfen

In Verbrennungsmotoren sind Ventilsitze und -führungen besonderen Belastungen ausgesetzt. Es sind thermische Beanspruchungen aber auch mechanische Belastungen, die durch den Zünddruck oder das harte Aufsetzen des Ventiltellers...

Dosierte Kraft an der Kette

Das Unternehmen Ketten Wälder GmbH produziert Ketten, die unter anderem für Anwendungen in der Hebetechnik eingesetzt werden. Die Verarbeitung von Ausgangsmaterialien wie Stahl zu Ketten ist ein vielschichtiger Prozess, bei dem...

Mehr Ergonomie im Auto: Valeo setzt auf innovative Bedienkonzepte – und Messtechnik von HBM

Klimaanlage, Navigationssystem, Radio, MP3-Player, …: Moderne Automobile entwickeln sich immer mehr zu wahren „Multimedia-Cockpits“. Je komplexer aber die zur Verfügung stehende Technologie wird, desto einfacher muss die...

EMG PRESSES vertrauen auf MP85A FASTpress

Das französische Unternehmen Long EMG setzt in seinen mechanischen Druckluft- und Hydraulikpressen auf den industriellen Messverstärker MP85A FASTpress von HBM. Was sind die Gründe für MP85A FASTpress?

End-of Line-Testing für Wählbetätigungen von Automatikgetrieben

DURA Automotive Systems Einbeck GmbH makes selector controls for automatic transmissions. To ensure 100 % error-free functionality and consistent high quality, a test concept was developed in cooperation with a system integrator...

Jetzt Angebot anfordern!

Angebot anfordern für FASTpress Suite

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.