Messtechnische Überprüfung der Leistungseinstellung an einem Crosstrainer-Ergometer
Crosstrainer sind in der heutigen Zeit sehr verbreitete Trainingsgeräte, welche Vorteile gegenüber anderen konventionellen Trainingsgeräten bieten.
Viele Crosstrainer sind als Ergometer ausgeführt, wodurch sich ein für das individuelle Herz-Kreislauf-System des Trainierenden abgestimmtes Programm erstellen lässt. Ergometergeräte werden dadurch häufig auch in der Sportmedizin eingesetzt, um das Herz-Kreislauf-System des Patienten gezielt zu stärken.
Durch diesen Stellenwert, den das Crosstrainer-Ergometer in der Sportmedizin einnimmt, wird deutlich, dass ein genaues Arbeiten des Ergometers von höchster Wichtigkeit für die Wirkung des Trainings ist. Ein am Ergometer zu niedrig angezeigter Leistungswert könnte für einen herzschwachen Patienten lebensbedrohende Konsequenzen haben. Der Patient müsste auf dem Gerät mehr Leistung erbringen, als am Gerät eingestellt ist.
Daraus ergibt sich die vorliegende Aufgabenstellung, die Genauigkeit der am Trainingscomputer eines Crosstrainer-Ergometers eingestellten, bzw. angezeigten Leistung messtechnisch zu überprüfen. Diese Überprüfung muss unabhängig von den Eingangswerten erfolgen, die dem Trainingscomputer zur Verfügung stehen.
Veröffentlicht von: Sascha Wurzinger, Fachhochschule Köln