Preise und Auszeichnungen für HBM
Exzellenz und Qualität, in allem was wir tun: Dies ist der Anspruch von HBM Test and Measurement. Das Ergebnis: Messtechnische Produkte von weltweit anerkannter Präzision und Zuverlässigkeit.
Unsere Produkte und Leistungen werden regelmäßig von internationalen Fachzeitschriften und unabhängigen Institutionen ausgezeichnet. Sehen Sie hier eine Auswahl der Preise für HBM Test and Measurement aus den vergangenen Jahren:
nCode DesignLife als "CAE-Innovation des Jahres" ausgezeichnet

Automotive Testing Technology International zeichnet nCode DesignLife für seine innovative Lösung zur Vorhersage der Ermüdung von Verbundwerkstoffen aus
Leichte Strukturen aus Verbundwerkstoffen sind kurz davor sich im Automobilbereich zu etablieren; daher ist es nun sicherlich an der Zeit, dass fortschrittliche Software-Werkzeuge wie DesignLife zeigen, was sie leisten können.
Im Rahmen der Entwicklung energieeffizienter Fahrzeuge werden zunehmend leichte Materialien verwendet; dies jedoch nicht zu Lasten der Zuverlässigkeit. Design-Werkzeuge wie nCode DesignLife für den Einsatz im Vorfeld maximieren die Wahrscheinlichkeit zum Bestehen physikalischer Prüfungen.
"Wir sind stolz darauf, dass wir für unser Engagement bei der Entwicklung hochaktueller CAE-Software für die Lebensdauerabschätzung ausgezeichnet werden," sagt Jon Aldred, Leiter des Produktmanagements bei HBM-nCode. Die Marke nCode ist darauf ausgerichtet, fachlich kompetente Lösungen für Betriebsfestigkeits-, Prüf- und Analyseaufgaben zu bieten, mit denen reale Entwurfsaufgaben gelöst und Produktentwicklungszyklen beschleunigt werden können."
Automotive Testing Technology International - November 2012: Lesen Sie die komplette Rezension
Palmarès Technologique 2012 der Zeitschrift MESURES
Die perfekte Kombination aus präziser Labormesstechnik, angepasst und perfektioniert für die besonderen Anforderungen der Produktionskontrolle: Mit diesem Konzept überzeugte der industrielle Messverstärker PMX von HBM die Jury der französischen Fachzeitschrift „MESURES“. PMX wurde im Juni 2012 in der Kategorie „Produktionskontrolle“ im Rahmen der Palmarès Technologique von MESURES ausgezeichnet.
Lesen Sie mehr...
Usability Award der Nielsen Norman Group für Datenrekorder GEN2i
Die US-amerikanische Nielsen Norman Group, weltweit führendes Forschungs- und Beratungsinstitut zum Thema Usability, prämierte im April 2012 den Datenrekorder GEN2i von HBM für seine herausragende Benutzerfreundlichkeit. Die Juroren würdigten insbesondere die klare Menüführung und Fokussierung auf wesentliche Funktionen.
Lesen Sie mehr...
Messtec & Sensor Masters Award 2012: 2. Platz für PMX
Noch vor seiner offiziellen Markteinführung konnte das Messverstärkersystem PMX überzeugen: Im Rahmen einer Internet-Abstimmung erreichte das Industrial Ethernet-fähige Messdatenerfassungssystem für die Produktion den 2. Platz der Messtec & Sensor Master Awards 2012.
Erfahren Sie mehr...
CE Design-Award für ISOBE7600
Das HBM Entwicklungsteam für Highspeed-Datenerfassungssysteme mit Sitz in den Niederlanden erhielt im Herbst 2010 den angesehenen CE Design Award des Zertifizierungsunternehmens „DARE!!“.
Mit dem CE Design-Award zeichnete DARE!! das Hochspannungsmesssystem ISOBE7600 von HBM aus, dessen elektrische Produktsicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit als herausragend beurteilt wurden.
Lesen Sie mehr...
Silver Best of Sensors Expo Award für GEN5i
Das Highspeed-Messdatenerfassungssystem GEN5i von HBM erhielt im Jahr 2009 den “Silver Best of Sensors Expo Award”. Dieser Preis wird von der Sensors Expo & Conference verliehen, einer führenden messtechnischen Veranstaltungen in den USA.
"100 Megasamples bei bis zu 40 Kanälen in einer Box ist beeindruckend. The DA firehouse!", urteilte Juror Ed Ramsden über GEN5i.
Lesen Sie mehr...
Palmarès Technologique 2005 für CANHEAD
Das Messdatenerfassungssystem CANHEAD senkt die Installations- und Verkabelungskosten bei Messungen mit hohen Kanalzahlen um bis zu 90 Prozent. Ein Vorteil, der mit der offiziellen Vorstellung des Produkts im Jahr 2005 auch von der französischen Fachzeitschrift „MESURES“ gewürdigt wurde: In der Kategorie „mechanisches Messen“ erhielt CANHEAD einen „Palmarès Technologique“.
Lesen Sie mehr...