Vereinbarkeit von Beruf und Familie – HBM bietet Lösungen
Familienbewusste Personalpolitik hat bei HBM einen hohen Stellenwert. Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen, sehen wir es als unsere Aufgabe an, auf die unterschiedlichen Lebensphasen und Bedürfnisse unserer MitarbeiterInnen einzugehen. Flexible Arbeitszeiten, Dual Career, Kinderbetreuung – gemeinsam finden wir Lösungen!
Dual-Career-Netzwerk: Wir denken partnerschaftlich
Bei der Gewinnung von Fach- und Führungskräften aus dem In- und Ausland ist die Berücksichtigung der beruflichen Perspektiven der dazugehörigen PartnerInnen oft ein ausschlaggebendes Kriterium.
Aus diesem Grunde ist HBM Mitglied im Netzwerk Dual Career, das sich im August 2010 gegründet hat. Dual Career – das ist die moderne Bezeichnung für Partnerschaften, in denen beide über eine hohe Ausbildungsqualifikation und eine starke Berufsorientierung verfügen sowie jeweils eine eigenständige Berufslaufbahn verfolgen.
Als Mitglied des Dual-Career-Netzwerks kann HBM den PartnerInnen neuer MitarbeiterInnen schnell und flexibel Unterstützung bei der Jobsuche bieten. Weitere Informationen über das Dual-Career-Netzwerk Darmstadt finden Sie hier.
Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten
Wir bieten unseren MitarbeiterInnen viele Möglichkeiten, ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten. Durch Gleitzeit ohne Kernarbeitszeiten lassen sich private Termine einfach ins Berufsleben integrieren. Ob Verkürzung der wöchentlichen, täglichen oder monatlichen Arbeitszeit - Teilzeit ist bei uns in unterschiedlichen Modellen möglich. Auch in der Elternzeit finden wir gemeinsam flexible Lösungen.
Ihre Kinder in guten Händen
Ferienbetreuung in den Sommerferien
In Kooperation mit der Stadt Darmstadt und anderen Darmstädter Firmen bietet HBM in den Sommerferien ein Betreuungsprogramm für Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren an. Unter der Aufsicht eines erfahrenen Betreuerteams findet ein wechselndes Tagesprogramm in Form von Exkursionen, Tagesausflügen und Workshops statt, z. B. zum Thema Wald, Sport oder Kreatives.
Kindertagesstätte
HBM kooperiert mit der evangelischen Kindertagesstätte Friedrich-Fröbel-Haus in der unmittelbaren Nachbarschaft. Hier können Kinder ab 3 Jahre bis zum Einschulungsjahr in flexiblen Betreuungszeiten zwischen 7 und 17 Uhr montags bis freitags betreut werden.
Notfallbetreuung
Eltern können bei einem Betreuungsnotfall über die Kindertagesstätte Friedrich-Fröbel-Haus auch eine Ad-hoc-Kinderbetreuung für Kinder bis zur Einschulung in Anspruch nehmen, wenn beispielsweise die Tagesmutter plötzlich erkrankt.