Quality Management, Certification, Accreditation, Calibration

Qualitätsmanagement

HBM wurde als erstes Unternehmen in Deutschland bereits 1986 nach ISO 9001 zertifiziert. Schon immer entwickelte HBM seine Produkte nach den internationalen Qualitätsstandards.

So wurde HBM 1977 als erstes deutsches Unternehmen als offizielles DKD-Kalibrierlaboratorium akkreditiert.

Im Kundenauftrag werden zur Sicherstellung der Rückführbarkeit nach DIN EN ISO 9001 Kalibrierungen von Messmitteln verschiedener Messgrößen durchgeführt.

Seit 1991 ist das HBM-Prüflaboratorium für Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) als eines der ersten in Deutschland akkreditiert. Neben der Nutzung für die Prüfung eigener Produkte bietet das Laboratorium seine Leistungen auch Kunden an, z.B. um notwendige Prüfungen zur CE-Kennzeichnung nachweisen zu können.

Seit Juli 1996 ist das Umweltmanagementsystem von HBM nach DIN ISO 14001 zertifiziert. Damit wurde das langjährige Bemühen des Unternehmens um umweltgerechtes Verhalten bestätigt.

DQS, CE, ATEX, OIML, IQnet
For the AEO logo: Directorate General Customs and Taxation © European Union, 2007-2011

Umwelteinflüsse unserer Produkte

Unsere Stellungnahme zu den aktuellen Regelwerken