HBM Press Releases for Finland
HBM tarjoaa vahvistimien paikallista kalibrointia Pohjoismaissa
Testaus- ja mittausalan yritys HBM haluaa taata kehittyneiden mittauslaitteiden käyttäjille, että laitteet mittaavat oikein. Siksi HBM tarjoaa nyt pohjoismaisille asiakkaille mahdollisuuden vahvistimien paikalliseen...
HBM toi kestävää mittausteknologiaa rankkoihin ja vaativiin olosuhteisiin
HBM on laajentanut yleiskäyttöisten QuantumX-mittausjärjestelmien mallistoa MX840AP-moduulisarjalla. Tavoitteena on saavuttaa mittaustuloksia nopeasti ja vaivattomasti myös kaikkein vaativimmissa ympäristöolosuhteissa.
Uusimman universaalin venymäliuskavahvistimen erikoispiirteenä on korkea kanavatiheys
Testaus- ja mittausteknologian kehittäjä HBM on tuonut markkinoille MX1615-mittausvahvistinmoduulin, jonka universaalien syötteiden avulla voidaan suorittaa kaikenkattavia venymän mittauksia. Moduuliin voidaan liittää jopa 16...
HBM launches CC-Link Gateway to integrate weighing technology in control environments
Test and measurement company HBM launches CC-Link Gateway, targeting users of industrial weighing applications. The new Gateway is designed for HBM’s digital FIT load cells and AED digital transducer electronics. It means that...
Uusimmat mittalaitteet hetkellisten paineenvaihteluiden tallentamiseen suurnopeusprosesseissa
HBM on tuonut markkinoille painemittareita, jotka pystyvät tallentamaan painesignaaleja 50 nanosekunnin vaikutusajalla ja jopa 10 kilobaarin painepiikeillä.
HBM tuo markkinoille catmanAP tiedonkeruu- ja analysointiohjelmiston version 3.3
Testaus- ja mittausasiantuntija HBM:n catmanAP tiedonkeruu- ja analysointiohjelmiston uusi 3.3 versio on nyt saatavilla. Ohjelmisto on intuitiivinen ja helppokäyttöinen ja tarjoaa silti edelleen laajan valikoiman toimintoja. Uusi...
HBM:lle mittauslaitteistojen käytettävyyspalkinto
Nielsen Norman Group palkitsi kannettavan GEN2i-tallentimen
HBM tuo markkinoille modulaarisen tiedonkeruu- ja hallintajärjestelmän
Uusi PMX-alusta on ihanteellinen ympäristö tuotantoa ja teollista testausta varten
HBM:n CC-Link Gateway integroi punnitustekniikan ohjausympäristöihin
HBM on tuonut markkinoille teollisten punnitussovellusten käyttäjille tarkoitetun CC-Link Gatewayn. Uusi Gateway on suunniteltu HBM:n digitaalisten FIT-punnitusantureiden ja AED-digitaaliantureiden elektronisia järjestelmiä...
Uutta teknologiaa erittäin nopeiden ja suurten painemuutosten mittaamiseen
HBM on tuonut markkinoille venymäliuskat, jotka pystyvät seuraamaan painesignaaleja 50 nanosekunnin nousuajalla ja jopa 10 kilobaarin painepiikeillä.
HBM Press Releases
High-load stainless steel platform load cell with degree of protection IP69K
The new type series PW29 from HBM offers platform load cells specially designed for extreme environmental conditions.
HBM Introduces 16-Channel Universal Strain Gauge Bridge Amplifier
QuantumX MX1615 Offers High-Channel Density and Flexibility
High-precision load cells with degree of protection IP69K
The HLCB2 load cells from HBM are now also available as a high-precision version with which accuracy class C6 scales can be constructed in compliance with OIML regulations.
Loading foot simplifies construction of high-precision scales
In order to built high-precision scales, a structure that guarantees optimal force application is required in addition to the appropriate accurate load cells.
HBM successful at China Brew & Beverage
Test and measurement specialist HBM has successfully exhibited at this year's China Brew and Beverage for the first time.
HBM is setting new standards for precision real-time communication in torque measuring technology with a new interface module
For customers in the field of torque measurements, the highly flexible EtherCAT interface TIM-EC with digital data transmission is now available for the complete T40 family.
Fast and precise FIT/5 load cell increases output of filling machines
Digital load cells offer many benefits for users, for example, high accuracy, very fast measurement, easy integration into the application, and many directly integrated additional functions.
Optimizing movement sequences in cross-country skiing – with measurement technology from HBM
Valuable seconds can be saved in cross-country skiing with improvements in the movement sequences and more economic force distribution within those complex movement sequences.
Strain gauge selection made easy
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) is now offering a unique configurator for the selection of suitable strain gauges (SG). The user is helped, step by step, to find the right SG, regardless of which type of manufacturer...
Measuring strains with light
Optical strain gauges (SG), like those in the OptiMet series from HBM, have many advantages compared with conventional SG.