Tecnología de pesaje en Asia Tecnología de pesaje en Asia | HBM

Tecnología de pesaje en Asia: la velocidad y la calidad son esenciales

El continente asiático se encuentra en plena expansión y el mercado de la tecnología de pesaje no es ajeno a ese crecimiento. Pero no todas las empresas han podido beneficiarse de este dinamismo del mercado. Solo los que han sabido adaptarse a los requisitos locales han logrado introducirse en el entorno asiático, que se caracteriza por una competencia extrema. Además, existen otros factores determinantes para el éxito: velocidad, innovación y calidad. Desde hace mucho tiempo, HBM triunfa en los mercados asiáticos gracias a sus centros de producción propios y a sus oficinas de ventas.

Hay cifras que impresionan: en Asia, la división de tecnología de pesaje de HBM crece cada año más de un 10%. Incluso durante 2009, el año en que la crisis tocó fondo, mientras que en otros mercados se registraban cifras negativas China mantuvo un cierto crecimiento que se aceleró hasta velocidades de vértigo al final de este período. No cabe ninguna duda: Asia, y sobre todo China, son el gran motor de crecimiento mundial de la tecnología de pesaje.

HBM lleva presente en el mercado asiático desde los ochenta y, desde 1997, cuenta con su propia fábrica en Suzhou, a 100 km al oeste de Shanghái. Esta fábrica suministra a todo el mundo células de carga rentables y de alta calidad, siendo una de las claves del éxito de ventas de la empresa en China y en el conjunto de Asia.

Estaciones de peaje chinas con tecnología de pesaje HBM

Las células de carga de HBM son muy populares entre las aplicaciones “clásicas” de la maquinaria de pesaje. La célula de carga de torsión anularRTN por ejemplo, se utiliza en las básculas que se emplean para pesar camiones en las grandes estaciones de peaje de las autopistas chinas. Pero cada vez son más los sectores que empiezan a utilizar las células de carga de HBM. Por ejemplo, la industria alimentaria: aceites, bebidas, leche, champú, salsa de soja y ostra… son solo algunos ejemplos de líquidos que se pueden dispensar de forma precisa y fiable a los consumidores asiáticos con ayuda de la tecnología de pesaje de HBM.

Los productos de HBM también se utilizan en equipos de ingeniería médica de todo el mundo. En Taiwán, las camas de los hospitales incorporan una célula de carga de plataforma SP4 que informa al personal sanitario del peso del paciente en todo momento. La célula de carga PW6C se utiliza en el laboratorio médico de Singapur para medir constituyentes extraños en la sangre humana. Y la célula de carga PW10A se utiliza en las básculas para bebés de numerosos hospitales.

Asia acepta con mayor rapidez las innovaciones

¿A qué se debe el gran éxito de las células de carga de HBM en el mercado asiático? Ante todo, a un compromiso constante con la innovación y la calidad, tal y como explica Timo Ren, Director de Producto Internacional de HBM China: "El mercado asiático reacciona con más rapidez que otras regiones del mundo a las innovaciones y tendencias". Ren añade que, en este mercado, únicamente pueden sobrevivir las empresas que ofrecen calidad y productos altamente sofisticados.

Los ejemplos son numerosos. Los fabricantes de básculas de Asia ya emplean las modernas células de carga con categoría de precisión C6, que hacen posible el desarrollo de múltiples y novedosas aplicaciones de tecnología de pesaje. En este mercado también se encuentra muy avanzada la digitalización. De hecho, HBM vende en Asia la mitad de las células de carga digitales C16i que fabrica. Y la nueva célula de carga aséptica PW27, que ofrece el más alto nivel de higiene, ha recibido una calurosa acogida entre los clientes asiáticos.

Además de los productos estándar comercializados en todo el mundo, los ingenieros de HBM China también han desarrollado algunos productos especiales para el mercado asiático. Por ejemplo, la célula de cargaSP5 para básculas de cabezales múltiples y la célula de carga de tipoS S40A, que se usa principalmente en plantas cementeras.

El mejor en su clase: la calidad ante todo

HBM lleva décadas centrándose en la calidad absoluta de sus productos.
En cambio, numerosos competidores del extremadamente competitivo mercado asiático tratan ante todo de ofrecer precios más bajos, con la consiguiente pérdida de precisión, resistencia y capacidad de proceso. Una estrategia que ni siquiera nos planteamos en HBM.

No importa si producimos la tecnología de pesaje en China o Alemania: las directrices en materia de calidad de HBM son idénticas. Así, los clientes saben que obtendrán la más alta calidad en todo el mundo.

"No nos apartaremos en ningún momento de nuestra estrategia de ser "el mejor en su clase". Da igual que la célula de carga se fabrique en Alemania o en China: podemos asegurar a nuestros clientes que siempre obtendrán un producto de alta calidad y conforme con las normativas internacionales a unos precios absolutamente en línea con el mercado".

HBM en su sector

Fabricantes de básculas

Industria médica

Industria alimentaria

HBM en otras industrias