S+P Wägetechnik GmbH S+P Wägetechnik GmbH | HBM

Cuatro semanas sin recargar: las básculas inalámbricas móviles demuestran su autonomía

La nueva báscula inalámbrica móvil de S+P Wägetechnik GmbH puede funcionar durante cuatro semanas sin necesidad de recargarse. Anteriormente, las limitaciones en las baterías reducían la autonomía a unos pocos días. Esta importante mejora es producto de la innovación y el diseño inteligente de S+P, combinados con la experiencia y el buen hacer de HBM.

Las básculas inalámbricas móviles se utilizan en operaciones de carga y descarga con grúas o brazos articulados. Las básculas mecánicas son totalmente autónomas, sin conexiones a la red de suministro a bordo. Los datos medidos se transmiten de forma inalámbrica. S+P GmbH es un especialista en básculas móviles verificadas. Lleva más de 20 años suministrando básculas para uso en vehículos industriales, como por ejemplo unidades para colocar silos, cisternas, brazos articulados o grúas de carga de contenedores de obra. Estas básculas móviles facilitan la carga y descarga de vehículos a demanda, y ayudan a hacer un uso óptimo de las flotas, reduciendo en consecuencia los costes operativos.

Inalámbricas y perfectas para reconversiones

S+P suministra básculas inalámbricas móviles verificadas de grado III que se pueden instalar fácil y rápidamente en los vehículos de los operadores de flotas. El propio cliente puede instalar las básculas inalámbricas en apenas dos o tres horas, reduciendo al mínimo el tiempo de inactividad de los vehículos. Dado que la báscula se entrega ya calibrada, está lista para funcionar en cuanto se instala. Además, el sistema se puede desmontar en cualquier momento para instalarlo en otro vehículo.

S+P ha lanzado al mercado dos nuevos sistemas de báscula inalámbrica compactos y funcionales: el modelo SPF1990DS para portacontenedores y el modelo SPF2009K para grúas. Se trata de dos sistemas robustos y contrastables, que además son muy fáciles de instalar y pueden reconvertirse en solo tres pasos. Ambos impresionan por su seguridad y facilidad de uso, así como por la posibilidad de pesar y facturar in situ.

Básculas calibradas y a prueba de manipulación de HBM

El pesaje de mercancías es una aplicación muy exigente para las básculas. Las básculas no solo deben estar calibradas, sino que además tienen que tener una construcción a prueba de manipulación y un proceso de documentación perfecto. HBM cuenta con la tecnología y los productos necesarios para fabricar básculas inalámbricas calibradas a prueba de manipulación, con transmisión de datos encriptada conforme con los requisitos de la directiva europea sobre instrumentos de medición (WELMEC 7.2). Además, el firmware de HBM incluye un sistema especial de gestión del consumo que permite ahorrar energía. Esto se traduce en una mayor autonomía de la batería, una ventaja de la que S+P ha sabido beneficiarse. También se encuentra disponible homologación de clase III para las básculas PTB.

Básculas contrastables con tecnología de pesaje de HBM

La electrónica de pesaje digital DIS2116 permite conectar hasta 24 células de carga. El amplificador AD104C integrado digitaliza los datos medidos. El firmware contiene todos los componentes necesarios para un funcionamiento inalámbrico encriptado y seguro.