Notas de aplicación sobre análisis experimental de tensiones

Formula SAE/Student: University of Bologna team uses HBM strain gauges

The Formula Studen team from the university of Bologna uses strain gauges in the vehicle to determine which forces act on which components in the suspension.

Minesto generates power from tidal and ocean currents with measurement technology from HBM

Minesto develops power plants for the commercial production of electricity from slow ocean and tidal currents using strain gauges from HBM.

HBM’s measurements show: The carrying capacity of the Holmenbrua bridge in Norway is weakened

Due to a significant increase in traffic volume, examinations of the Norwegian bridge’s construction was initiated to determine if it could withstand the burden it was exposed to or whether improvements were needed.

Validación en condiciones reales: las galgas extensométricas garantizan el diseño seguro de componentes para el coche de carreras de AMZ

El equipo de carreras de AMZ realiza ensayos exhaustivos con galgas extensométricas y sistemas de adquisición de datos de HBM durante la elaboración de modelos y la validación de simulaciones MEF.

Directo al grano: un innovador método de medición del Instituto de Metrología alemán abre nuevas posibilidades a la industria

Con ayuda de un sensor compacto de temperatura de HBM, el Instituto Alemán de Metrología (PTB) ha desarrollado un nuevo proceso para medir la conductividad y difusividad térmicas de objetos pequeños, como los granos de café.

Formula Student: Innovation in the fast lane

The 'High Octane Motorsports e.V.' Formula Student team of Friedrich-Alexander University is supported by HBM to optimize motor and power train.

Strain Gauges for a beautiful smile

Strain gauges can be used for measuring almost anything, even strain in braces. Watch our video!

Charpy test: Politecnico di Milano relies on HBM equipment for high speed data acquisition

Italian researchers have selected HBM’s GEN7t high-speed equipment to improve the reliability and accuracy of data acquisition on Charpy tests.

Apertura segura de un paracaídas: galgas extensométricas de HBM a bordo de un cohete experimental

Todos los años, un equipo de la asociación aeronáutica "CLES-FACIL" desarrolla un cohete experimental para estudiar cuestiones científicas de primera magnitud. "CLES-FACIL" ha utilizado las galgas extensométricas de HBM en un...

El régimen de pruebas estructurales integradas de BAE Systems favorece las prestaciones del F-35

Las pruebas estructurales integradas y el proceso de eliminación de riesgos del FTI de BAE Systems contribuyen a las prestaciones del nuevo F-35 Joint Strike Fighter.

Displaying results 1 to 10 out of 31

1

2

3

4

Siguiente >

¿Quiere ver su aplicación en esta sección?

¡Comparta con nosotros su nota de aplicación de productos HBM!

Contáctenos

Seleccionar notas de aplicación por tipo de galga extensométrica