Análisis experimental y galgas extensométricas para la medición de tensiones

La determinación e identificación de tensiones en materiales se lleva a cabo mediante el análisis experimental de tensiones. En este campo, las galgas extensométricas son el principal instrumento de medida. Esta sección contiene  información de utilidad sobre el análisis experimental de tensiones y sobre cómo hacer mediciones con galgas extensométricas:

  • Como instalar galgas extensométricas de forma correcta y profesional
  • Aspectos que deben tenerse en cuenta en el análisis experimental de tensiones
  • Cómo puede beneficiarse su aplicación del uso de galgas extensométricas ópticas de alta tecnología.

Lea aquí una breve introducción al análisis experimental de tensiones

El libro de referencia sobre análisis experimental de tensiones utilizando galgas extensométricas

Measuring with strain gauges - the free reference book.

“Una introducción a la medición mediante bandas extensométricas” de Karl Hofmann, 272 páginas (disponible en castellano), describe en detalle los principios de medición con galgas extensométricas.
Descarga gratuita, en exclusiva de HBM

Instalación de galgas extensométricas

Strain gauge installation video

¿Cómo se instala una galga extensométrica?

Vea nuestro vídeo de formación to y aprenda paso a paso como hacer mediciones con galgas extensométricas.

También puede descargar del libro "Practical hints for the installation of strain gages" (disponible en inglés).

Artículos técnicos sobre medición de tensiones con galgas extensométricas

Explained: The Strain Gauge Excitation Voltage

Compliance with a strain gauge's maximum permissible bridge excitation voltage is essential to avoid measurement errors. Read this white paper to learn what the significance of this value is and how it is calculated.

Compensación de temperatura en galgas extensométricas: Teoría y práctica

Cualquier galga extensométrica produce una señal de medición dependiente de la temperatura. Este artículo explica cómo se puede reducir la deformación aparente dependiente de la temperatura adaptando la respuesta de temperatura.

Beneficios industriales derivados del empleo de galgas extensométricas bien contrastadas

Las galgas de película metálica bien contrastadas ofrecen numerosas ventajas con respecto a las tecnologías alternativas, en opinión del Dr. Ing. André Schäfer, de HBM.

Successfully compensating for lead resistances

If measuring points are not directly accessible, the measuring instruments need to be connected using long cables. The disadvantage: The lead resistance can negatively affect the measurement. Various types of strain gauge...

Instalación de bandas extensométricas sobre materiales plásticos reforzados con fibra

La instalación de bandas extensométricas sobre materiales plásticos reforzados con fibra presenta ciertas particularidades que la diferencian de las instalaciones habituales:

Selección y visión general de los distintos recubrimientos de protección

La calidad de una medición con bandas extensométricas depende fundamentalmente del tipo de instalación y del punto de medición. La preparación cuidadosa de la superficie de instalación, la correcta conexión y el recubrimiento de...

Improving strain measurements - You need real-world tests to complement finite-element analysis

Most electronics engineers don't give much thought to strain measurements—EEs are usually more concerned with electrical reliability than with structural integrity. But for engineers who develop products such as aerospace...

Structural integration of strain gauges

Strain gauges can be integrated directly into a structure instead of being installed on the surface of a material. Read our extensive instructions on the topic to learn how to successfully integrate strain gauges into structures.

Artículos técnicos sobre medición con galgas extensométricas ópticas

Measuring surface strain using flexible fiber-Bragg strain gauges

Our comprehensive article provides basic knowledge on the topic: Everything you need to know about measurement using optical strain gauges: From technological background information through calibration of interrogators and...

Bandas ópticas o bandas eléctricas: una comparación

Este artículo sirve de orientación al comparar las propiedades de las bandas extensométricas eléctricas y ópticas, para obtener la solución perfecta para cada tarea de medición.

Strain Measurement with Fiber Bragg Grating Sensors

Fiber Bragg Grating Sensors (FBGS) are gaining increasing attention in the field of experimental stress analysis.

Artículos técnicos sobre circuitos de puente de Wheatstone

Desde la deformación medida hasta la tensión mecánica: el análisis del estado biaxial de tensiones con direcciones principales desconocidas

En el análisis experimental de tensiones se miden las deformaciones en la superficie de la pieza mediante rosetas extensométricas de tres rejillas. Con la ayuda de los resultados de la medición y bajo consideración de las...

Applying the Wheatstone Bridge Circuit

This brochure provides you with concise knowledge about the application of Wheatstone Bridge Circuits.

Wheatstone Bridge Circuits Show Almost No Nonlinearity and Sensitivity Errors When Used for Single Strain Gage Measurements

The measurement of strain with single strain gages is an important part of experimental stress analysis. The type of circuitry employed influences the linearity and sensitivity of the measurements. Wheatstone bridge circuits and...

Artículos especializados sobre análisis experimental de tensiones

Using statistical techniques to validate field test data for fatigue analysis

This paper describes some statistical techniques for taking measured data and projecting what the expected time history and resulting fatigue damage would be if test data were collected for much longer times.

Strain gage ¼ bridge calibration with shunt signals

In the field of Experimental Stress Analysis hundreds and sometimes thousands of single strain gages are to be measured. Calibration of such big systems can be a tedious task.

High-precision measuring technique for strain-gage transducers

The signals of strain gage transducers are very small. In consequence, error signals can even exceed the measuring signal amplitudes and therefore must be suppressed by sophisticated measuring circuits.

Linearity and Sensitivity Error in the Use of Single Strain Gages with Voltage-Fed and Current-Fed Circuits

An important part of experimental stress analysis is the measurement of strain with single strain gages and the type of circuitry employed influences the linearity and sensitivity of the measurements.

Análisis experimental de tensiones con HBM

Cómo medir tensiones

Libro de referencia

Instalación de galgas extensométricas

Vídeos y webinarios

Seminarios

Newsletter

La luz como herramienta de medición. Fundamentos.

Galgas extensométricas de HBM

Nuestra sugerencia: seminarios de la HBM Academy

La HBM Academy pone a su disposición numerosos seminarios y talleres en los que podrá aprender como instalar galgas extensométricas paso a paso, con ayuda de formadores expertos.

Consultar todas las fechas