Loading stresses

Tensiones de carga

Fuerzas externas actuando sobre un componente

Las fuerzas externas("cargas") que actuan sobre un componente causan tensiones en el material. Para determinar las tensiones causadas por cargas en un componente complejo, siempre se debe asumir un estado de tensiones biaxial con direcciones principales desconocidas.


En este caso el análisis experimental de tensiones es un método para determinar el valor absoluto y la dirección de las principales tensiones normales σ 1 y σ 2.  

 

How to determine load voltages (Experimental Stress Analysis)

Tres pasos para determinar las tensiones de carga

  1. Instalación de una roseta extensométrica en el punto a examinar.
  2. Las rejillas de medición de la roseta tienen las designaciones a, b y c.
    Se conectan a un amplificador adecuado en configuración de circuito de cuarto de puente. Por lo tanto tiene que haber como mínimo tres canales del amplificador disponibles para cada roseta extensométrica y así posibilitar la medición independiente de las tres deformaciones individuales.
  3. Las deformaciones medidas  ε a, ε b y ε c se utilizan como base para determinar el valor absoluto y la dirección de las tensiones mecánicas.