Notas de aplicación en análisis experimental de tensiones

Strain Gauges for a beautiful smile

Strain gauges can be used for measuring almost anything, even strain in braces. Watch our video!

Charpy test: Politecnico di Milano relies on HBM equipment for high speed data acquisition

Italian researchers have selected HBM’s GEN7t high-speed equipment to improve the reliability and accuracy of data acquisition on Charpy tests.

Apertura segura de un paracaídas: galgas extensométricas de HBM a bordo de un cohete experimental

Todos los años, un equipo de la asociación aeronáutica "CLES-FACIL" desarrolla un cohete experimental para estudiar cuestiones científicas de primera magnitud. "CLES-FACIL" ha utilizado las galgas extensométricas de HBM en un...

El régimen de pruebas estructurales integradas de BAE Systems favorece las prestaciones del F-35

Las pruebas estructurales integradas y el proceso de eliminación de riesgos del FTI de BAE Systems contribuyen a las prestaciones del nuevo F-35 Joint Strike Fighter.

El sector manufacturero estadounidense utiliza la adquisición rápida de datos para mejorar su capacidad de producción

Empresas manufactureras de todo el mundo se esfuerzan por mejorar la calidad de sus productos. Investigadores norteamericanos han utilizados los sistemas de adquisición de datos de HBM para mejorar la competitividad internacional.

Control de carga en el estadio Olympiahalle de Múnich

Hoy en día los conciertos, sobre todo los de música pop, son cada vez más desmesurados. En consecuencia, el equipo de luces y sonido que utilizan los artistas es grande y pesado. Sin embargo, los techos y pórticos de iluminación...

Nuevos récords náuticos: el velero más rápido del mundo utiliza QuantumX

El francés Alain Thébault lleva décadas persiguiendo el sueño de construir el velero más rápido del mundo. Para hacerlo realidad, Thébault no ha dudado en recurrir a la tecnología punta. Cuando se rozan los límites de lo...

Tecnología de medición para la ingeniería ferroviaria

La homologación de vehículos ferroviarios exige realizar pruebas exhaustivas. Entre ellas, complejos ciclos de pruebas en los que se miden, por ejemplo, las fuerzas entre la rueda y el raíl, la aceleración en los resortes o los...

Spanish university develops tests with HBM equipment for externally reinforced concrete beams

The structural research team at the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spain, has developed tests to determine the stresses in concrete beams that are used in construction.

The tests, that have taken the...

DB Minden is testing optical strain gages from HBM

Many tests and inspections are mandatory for approval of new railway vehicles. These include test runs with wheelsets enabling the forces between wheel and rail to be measured. At present, DB Systemtechnik in Minden, Germany, an...

Displaying results 1 to 10 out of 33

1

2

3

4

Siguiente >

Want to see your application here?

Share a case study of your HBM product with us!

Please contact us