Medición de fuerza: todo lo que necesita saber. Artículos técnicos, seminarios, know how, consejos y trucos

La fuerza es una de las magnitudes más importantes y más frecuentemente medidas. Sin embargo, siempre que se miden fuerzas en bancos de pruebas o en control de procesos industriales surgen una y otra vez las mismas preguntas:

  • ¿Cuál es la mejor tecnología para medir fuerzas? ¿Piezoeléctrica o galgas extensométricas?
  • ¿Cómo se miden fuerzas por derivación (o sea, sin intervención de un transductor de fuerza)?
  • ¿Cómo hay que configurar los equipos de pruebas y medición para garantizar medidas de fuerza correctas?
  • ¿Qué hay que tener en cuenta en relación con la incertidumbre de medición?

Nuestros artículos y tutoriales contienen consejos y recomendaciones de interés para ayudarle a medir fuerzas correctamente.

Terminología técnica explicada con claridad y sencillez:

Utilice nuestro práctico glosario en línea para consultar la terminología técnica más importante sobre la medición de fuerza.

Ir al glosario de terminología de fuerza

Artículos sobre medición de fuerza

Demasiado donde elegir: ¿sensores piezoeléctricos o transductores de fuerza con galgas extensométricas?

En la actualidad hay dos principios fundamentales de medición de fuerzas: los sensores piezoeléctricos y los transductores de fuerza con galgas extensométricas. ¿Cuál es más adecuado para cada ocasión?

Mediciones mediante derivación de fuerzas: en la práctica se utilizan tres métodos

A veces es interesante medir fuerzas mediante derivación de fuerzas. Este artículo explica los tres métodos utilizados para hacer mediciones mediante derivación de fuerzas.

Force transducers based on strain gauges

Los transductores de fuerza basados en galgas extensométricas tienen lo que se denomina un “cuerpo elástico” o “cuerpo de deformación”, sobre el que se aplican las fuerzas que se desea medir. Cuando se le aplica una fuerza, el...

Alta precisión es igual a alta eficiencia

Los transductores de fuerza de alta precisión abren la puerta a nuevos campos de aplicación

Avoiding measurement errors: Important characteristics of force transducers

You should know and understand the major features and characteristics of force transducers to be able to avoid measurement errors. This articles explains what to keep in mind when measuring force.

Increasing manufacturing efficiency by selecting the right transducer technology

This article provides an overview of current trends in production monitoring and sensors. Learn how to enhance your manufacturing efficiency by selecting the right transducer technology.

Medición de fuerza con tecnología piezoeléctrica

Piezoelectric force transducer: 5 rules for installation and mounting

Do you want to use piezoelectric force transducers? If so, you should make sure that you observe our 5 rules for installation and putting into operation to get correct results.

Strain-gauge or piezoelectric technology? When you should use which transducer type

Different principles of measurement are used for measuring mechanical quantities such as force. Strain-gauge and piezoelectric technology are the most common methods. Read our article to learn when you should choose which...

El efecto piezo y sus aplicaciones

El efecto de la piezoelectricidad describe la combinación de la presión mecánica (griego: piézin – presionar, apretar) y la tensión eléctrica en cuerpos sólidos.

Transductores de fuerza de HBM

Seminarios de HBM sobre medición de fuerza