Medición de par: Eficaz y preciso...
Los transductores de par de HBM definen éstandares - desde 1958
Eficaz y preciso: HBM es su compañero en toda situación en la que haya de medir el par de giro. Desde el laboratorio hasta el banco de ensayo con un número de hasta 40.000 revoluciones por minuto.
Transductores de par
La solución completa para la medición de par desde una única fuente.
El incremento de las prestaciones mecánicas, la mejora de la eficiencia, la conservación de los recursos energéticos y la reducción de la polución ambiental son aspectos cada vez más importantes. En consecuencia aumentan los requisitos y condiciones que debe cumplir la instrumentación para bancos de prueba en términos de precisión, eficacia y velocidad.
HBM es el líder mundial en el mercado de componentes para aplicaciones de medición de par y bancos de ensayo, por ejemplo para la industria automovilística.
Medición de par en bancos de prueba
Bancos de ensayo y bancos de prueba juegan un papel importante en el desarrollo de motores y frenos. Las exigencias a bancos de prueba crecen y son cada vez más complejas. Sobre todo
- el aumento de la potencia mécanica
- la mejora del rendimiento
- la protección de recursos de energía
- la disminución de la contaminación del medio ambiente
...obtienen cada vez más importancia.
Técnica moderna para ensayos ayuda a reducir los tiempos de desarrollo, aunque los conceptos sean cada vez más complejos. Por eso es tán importante tener un sistema de medición preciso.
Para los bancos de ensayo se necesitan principalmente transductores de medición de par. Los transductores de par de HBM, como los de tipo brida son precisos, fiables y de una construcción muy compacta.
Transductores de par
Medición de par para la monitorización de la produción
Aparte de campos de uso típicos como la determincación de la viscosidad, existen también un múltiple número de aplicaciones para utilizar la técnica de medición de par de HBM.
En la monitorización de la producción el medio de medición está integrado en el medio de producción o en el proceso de producción. Aplicaciones típicas son la determinación de la viscosidad mediante par de giro o la monitorización de procesos de atornillamiento mediante la medición de par y ángulo.
Aparte de eso existen varias aplicaciones especiales, por ejemplo en la fabricación de inhaladores o la regulación de momentos de par en trenes laminadores de acero.
Similar son las mediciones de embotellamiento. La medición de par garantiza un cierro óptimo e impide el deterioro del producto, por ejemplo en medicamentos. De esta forma se reduce el riesgo humano.
Medición de par empleada para la calibración
La técnica de medición de par empleada para la calibración debe cumplir grandes exigencias de precisión y de estabilidad. Es imposible imaginarse este campo de aplicaciones sin los transductores y los amplificadores de HBM.
Comúnmente los transductores de par para tareas de calibración son especiales, no rotatorios de alta precisión. Para tareas especiales también se utilizan tipos rotatorios como referencia.
Transductores de par HBM...
- ...en el laboratorio de calibración de par se utilizan como transductor de referencia en una instalación de calibración o como patrón de transferencia para recibir el par de giro de referencia de un laboratorio superior.
- ...para la calibración in situ se utilizan como transductores de referencia y ofrecen nuevos conceptos de calibración, los cuales hacen innecesarios el uso de palancas y pesos. Un campo muy importante es la calibración de los transductores rotatorios dentro del banco de ensayo
La unidad de medición par de giro en el laboratorio de calibración de HBM
Los transductores de par que se utilizan como transductores de referencia requieren una calibración de alta calidad. El laboratorio de calibración oficial DKD de HBM le ofrece este servicio. Por supuesto nosotros utilizamos en nuestro laboratorio de calibración los transductores de HBM.
Medición de par en bancos de ensayo de componentes
Los bancos de ensayo aportan una reducción de costes simulando bajo condiciones reales antes de que los caros tests prácticos sean implementados.
Una constante mejora de las prestaciones de sus productos asegura la competitividad y aumenta la presencia en el mercado. Sin embargo al aspirar a una mayor calidad, conveniencia y fiabilidad, uno se enfrenta cara a cara a los gastos y la presión temporal.
En estos casos los bancos de ensayo son indispensables y reducen los gastos realizando simulaciones bajo condiciones reales antes de que los tests practicos de coste elevado sean implementados.
Además de esto los bancos de ensayo especialicados al final del tren de producción de, por ejemplo, transmisiones, ejes o embragues divisores verifican el correcto montaje y la calidad de los componentes.