Medición de par fiable y precisa con HBM

Los transductores de par de HBM son la cota de referencia desde 1958.

Desde el laboratorio de calibración hasta el banco de ensayo, con velocidades de hasta 40.000 rpm.

Transductores de par

Un único proveedor integral de soluciones de medición de par

El incremento de las prestaciones mecánicas, la mejora de la eficiencia, la conservación de los recursos energéticos y la reducción de la contaminación son aspectos a los que cada vez se concede más importancia. Eso también aumenta las exigencias y requisitos de los equipos empleados en los bancos de ensayo, en términos de precisión, eficiencia y velocidad.

No busque más: HBM es el líder mundial en componentes para aplicaciones de medición de par y bancos de ensayos.

Nota de aplicación en medición de par

Applicaton reports and case studies on torque measurement

Manual de referencia sobre medición de par

Artículos sobre medición de par

Technical Articles on how to measure torque

Medición de par en bancos de ensayo

Power test stand

Cada vez es más importante:

  • Incrementar la potencia mecánica
  • Mejorar la eficiencia
  • Proteger los recursos energéticos
  • Reducir la contaminación.

Por eso, a los bancos de ensayo cada vez se les exige más. Los bancos de ensayo son importantes en el desarrollo de motores, componentes de cadenas cinemáticas y frenos.

La tecnología moderna de ensayo  ayuda a reducir los tiempos de desarrollo, a pesar de la creciente complejidad de los conceptos y de los requisitos. De hecho, cuanto más estrictos son esos requisitos, más importante resulta contar con los equipos de medición adecuados.

Los transductores de par son, con frecuencia, elementos fundamentales de los bancos de ensayo. Y los de HBM, sobre todo las bridas medidoras de par, son insuperables en cuanto a precisión, fiabilidad y dimensiones compactas.

Transductores de par

La medición de par en el control de la producción

Torque measurement for production monitoring

En las aplicaciones de control de la producción, el equipo de medida está directamente integrado en la maquinaria o en el proceso de producción. Entre las aplicaciones típicas cabe citar la determinación de la viscosidad a través del par o el seguimiento de operaciones de atornillado mediante la lectura del par y del ángulo de rotación.

Pero también existe un gran número de aplicaciones especiales, desde la fabricación de inhaladores hasta el control de par en trenes laminadores de acero.

Igualmente, son importantes las mediciones que se hacen cuando se sellan productos rellenos. En el caso de los medicamentos, por ejemplo, la medición de par garantiza un cierre óptimo de los envases, lo cual previene la contaminación y, en último término, minimiza los riesgos para la salud.

Medición de par en calibración

La tecnología de medición de par empleada para la calibración debe cumplir condiciones particularmente estrictas de precisión y estabilidad de las medidas. Es imposible imaginarse este campo de aplicación sin los transductores y los amplificadores de HBM.

Con frecuencia, los transductores de par para tareas de calibración son de tipos especiales, no rotatorios y de muy alta precisión. No obstante, también se utilizan tipos rotatorios, como elementos de referencia en tareas especiales.

Transductores de par de HBM...

  • ...en el laboratorio de calibración de par se utilizan como transductores de referencia en una instalación de calibración o como patrones de transferencia para recibir el par de giro de referencia de un laboratorio de nivel superior
  • ...para la calibración in situ se utilizan como transductores de referencia y permiten aplicar nuevos conceptos de calibración que hacen innecesario el uso de palancas y pesos. Un campo muy importante es la calibración de transductores rotatorios dentro del banco de ensayo.

Mediciones de par en el laboratorio de calibración de HBM

Los transductores de par que se utilizan como transductores de referencia requieren una calibración de la máxima calidad posible. El laboratorio de calibración oficial DKD de HBM ofrece este servicio a nuestros clientes. Y, por supuesto, en nuestro laboratorio de calibración utilizamos transductores de referencia y transferencia de HBM.

Medición de par en bancos de ensayo de componentes

Torque measurement in component test stands

Los bancos de ensayo proporcionan ahorros de costes, porque permiten efectuar simulaciones en condiciones reales antes de llevar a cabo los ensayos prácticos, que son muy costosos.

La mejora constante de las prestaciones de los productos asegura la competitividad e incrementa la cuota de mercado. Pero la búsqueda de la calidad, la comodidad y la fiabilidad suele entrar en conflicto con las limitaciones de coste y de tiempo.

Por otro lado, tampoco podemos olvidar los bancos de ensayo especializados al final de la línea de producción de, por ejemplo, transmisiones, ejes o embragues divisores, encargados de verificar el correcto montaje y la calidad de los componentes.

Transductores de par para mediciones en bancos de ensayo