Cómo medir cargas con confianza: artículos técnicos, know how, consejos y trucos
Las células de carga garantizan resultados correctos en muchas aplicaciones. Ahora bien, es preciso cumplir una serie de condiciones generales a la hora de instalarlas, evaluarlas y utilizarlas.
Nuestros artículos le ofrecen información y sugerencias sobre cómo instalar células de carga correctamente.
Fundamentos de la medición de cargas
Diseño estructural de sistemas de pesaje de tanques
Para instalar células de carga en tanques es preciso seguir algunas reglas esenciales. A continuación se presentan ejemplos de diseños típicos de tanques de forma esquematizada.
Células de carga: cómo protegerlas correctamente frente a las sobrecargas
Invertir en una protección frente a la sobrecarga específicamente diseñada está justificada en los casos en que las células se cargan hasta su capacidad máxima, ya que entonces el riesgo de sobrecarga está siempre presente....
Uso de módulos de pesaje en células de carga para evitar procesos de carga incorrectos
El uso de los componentes de montaje adecuados permite evitar procesos incorrectos de carga de las células. El conjunto formado por la célula de carga y el componente de montaje forma una unidad funcional compleja, que se...
Aplicación de cargas a las células: consejos para usuarios
La correcta aplicación de la carga a las células es un requisito indispensable para obtener resultados de pesaje precisos. En la aplicación de la carga influyen múltiples factores, como la dirección, la estructura de apoyo o los...
¿Cómo funciona una célula de carga a flexión de viga?
Las células de carga a flexión de viga son las más habituales. Este artículo explica las ventajas y propiedades de las vigas de flexión.
Normativa y certificación aplicable a la medición de cargas
The virtual truck scale: new trends you should take note of
Legal requirements to be complied with when operating truck scales are becoming increasingly demanding and can only be met using cutting-edge weighing instruments. Our interactive animation shows what needs to be taken into...
IP69K: the highest degree of protection possible at present. Video available!
When load cells are used in harsh environments, the right degree of protection is crucial. HBM offers load cells up to the highest degree of protection IP69K. Our video demonstrates how much a load cell needs to tolerate ...
The ATEX certificate - explained interactively
Adequate explosion protection plays a crucial role in many applications. Our interactive animation shows you how to correctly read an ATEX certificate.
Accuracy classes - in simple terms
C3, C6, ... What is the significance of the different accuracy classes - and what accuracy is required for what application? Our survey provides useful help.
Well shielded: EMC-tested weighing equipment
Be it in packaging machinery or filling systems- load cells always need to weigh precisely and be easy to integrate. Weighing equipment affecting other technical devices through unwanted electrical effects - or vice versa...
Tecnología de encriptación 256-bit en pesaje digital
El uso de AES (Advanced Encryption Standard) ha establecido nuevos estándares en el campo de la seguridad para aplicaciones de pesaje. No sólo alcanza las metas y objetivos de la moderna criptografía, sino que ofrece numerosas...
Ensayos en células de carga C6 con resultados poco precisos de nuestros competidores
Los clientes del comercio minorista confían ciegamente en los resultados de medida de las modernas básculas de mostrador. No es de extrañar, ya que dichas básculas están sujetas a obligación de contraste cada dos años por la...
Uso de tecnología de pesaje digital en entornos de producción
Sistemas de pesaje verificables en aplicaciones abiertas de automatización
La tecnología de pesaje desempeña un papel importante en muchas áreas de la logística y el comercio. Por ejemplo, en la medición y la carga de materiales a granel se utilizan con frecuencia básculas automáticas verificables.
Automatic weighing instruments for legal-for-trade applications: requirements and directives
Weighing technology plays an important role in many industrial applications, for example in bulk material logistics. Depending on the application, different types of automatic weighing instruments are used. What do you have to...
Preventive maintenance of weighing systems
The technological insides of scales have become increasingly complex over the past years. A consequence: When a scale fails, elimination of the problem takes longer and is likely to be more expensive. The better way: Make sure...
¿Estandarización o adaptación individualizada?
Las empresas buscan continuamente nuevas maneras de optimizar y mejorar la eficiencia de sus procesos industrialesy, debido a la presión que impone en este sentido la dura competencia. Un bueno control de calidad y el seguimiento...
Pesaje higiénico
Trabajos de pesaje limpios y precisos: un diseño higiénico vale la pena
Una máquina que elabora un solo producto alimentario consta de cientos de componentes, lo que puede incluir hasta 60 células de carga. Es indispensable que todos estos componentes cumplan una serie de directrices para no poner en...
A short history of food hygiene
Here is a brief journey through the history of food hygiene leading to the our own developments in food sanitation through modern technology...
No chance for bacteria or dirt
Clean foods and medicines are essential when health is in question. Production is becoming increasingly automated; a trend that is also the case for plant cleaning. It becomes increasingly important for the design of the plant’s...
Hygienic design is mandatory
Hygiene plays a decisive role in an increasing number of applications in the food industry. This article provides basic considerations on the topic
A clean business: Hygienic system design with HBM load cells
Fresh, natural and carefully treated foods are extremely popular. The demand for juices, milk and smoothies in particular is constantly rising. Hygiene is absolutely essential in their production and for the special packaging....
Células de carga de HBM
Nuestro newsletter sobre tecnología de pesaje
Artículos técnicos de actualidad, tendencias y mucho más. Suscríbase a nuestro newsletter gratuito.
Regístrese ahora
Seminarios sobre tecnología de pesaje
¿Quiere pesar correctamente? Consulte los seminarios sobre tecnología de pesaje que ofrecemos.
Ir a los seminarios …