Notas de aplicación en tecnologia de pesaje

Teltek dynamic scales for the right quantity of fish in the pack

Teltek has just supplied a new in-house scale to a fish factory belonging to frozen food manufacturer Espersen in Lithuania. It will be an important part of the production line, ensuring that every pack of frozen fish contains...

Measuring Mudslides: Tracking Extreme Forces

Tons of debris, rush precipitously down mountainsides into valleys during mudslides. To better understand the forces at work, the Research Organization WSL is using a special scale with measurement technology from HBM.

Las células de carga de alta precisión garantizan el control de calidad en numerosas plantas cementeras chinas

XCMG, la constructora más importante de China, ha emprendido un programa de desarrollo destinado a optimizar el control de calidad en sus plantas cementeras mediante la instalación de distintas células de carga de HBM.

Gemstones make LEDs glow

LEDs, photovoltaic cells, jewelry – artificial gemstones such as sapphire crystal are used in the production and development of these products. The crystals are grown in special furnaces. Chinese manufacturers use HBM load cells...

Bühler nombra a HBM “proveedor preferente” a HBM por su calidad y puntualidad

El lema de Bühler es “Innovaciones para un mundo mejor”. Esta compañía suministra equipos, sistemas y servicios para el procesamiento de alimentos básicos en más de 140 países. Del mismo modo que sus clientes le exigen la más...

Idento Operations uses HBM load cells for intelligent feed systems

Idento from the Netherlands makes special measuring units for weighing feed quantities for pigs and cattle. Idento uses hermetically-sealed load cells from HBM for its measuring units, and they have turned out to be able to...

Dosificación óptima en todo momento: módulos de instalación RTN en un nuevo silo de conglomerante de CEMEX Austria

CEMEX Austria utiliza la tecnología de pesaje de HBM en su nuevo silo de conglomerante, para garantizar una mezcla y dosificación óptimas del mortero autonivelante de anhidrita.

Medición, pesaje y determinación del centro de gravedad de superestructuras de maquinaria minera mediante tecnología de pruebas y medición de HBM

Kolubara Metal Vreoci, una empresa con sede en Serbia, fue fundada en 1953 como parte de Kolubara, un gran conglomerado industrial dedicado a la minería. Kolubara Metal es una empresa especializada en ingeniería y producción de...

Cuatro semanas sin recargar: las básculas inalámbricas móviles demuestran su autonomía

La nueva báscula inalámbrica móvil de S+P Wägetechnik GmbH puede funcionar durante cuatro semanas sin necesidad de recargarse.

 

Anteriormente, las limitaciones en las baterías reducían la autonomía a unos pocos días. Esta...

Precisas y fiables: Straightpoint confía en las galgas extensométricas de HBM

Desde que el especialista británico en pruebas de carga Straightpoint utiliza las galgas extensométricas de HBM en todos sus productos con células de carga, su índice de fallos ha sido minúsculo.

 

Precisión, fiabilidad y un...

Displaying results 1 to 10 out of 42

1

2

3

4

5

Siguiente >

¿Quiere ver su aplicación en esta sección?

¡Comparta con nosotros su nota de aplicación de productos HBM!

Contactar con HBM