CEMEX Austria

Dosificación óptima en todo momento: módulos de instalación RTN en un nuevo silo de conglomerante de CEMEX Austria

El mortero autonivelante a base de anhidrita es unos de los de mayor calidad del mundo. Para garantizar una mezcla y dosificación óptimas de este material, la empresa CEMEX Austria utiliza la tecnología de pesaje de HBM en su nuevo silo de conglomerante. Los módulos de instalación RTN garantizan una dosificación óptima y se conectan directamente al software de gestión a través de una interfaz PLC directa.

En el mundo actual, ya no vale “cualquier” hormigón o “cualquier” material de construcción. Ya sea para la reforma de edificios antiguos o para la obra nueva, los constructores y arquitectos tienen a su disposición una selección cada vez más amplia y de mayor calidad de materiales de construcción y hormigones especiales.

Los materiales de construcción producidos por CEMEX Austria cumplen los requisitos más exigentes en cuanto a procesamiento y disponibilidad. Esta empresa, procedente de Readymix Kies-Union, es desde hace casi 50 años uno de los proveedores más importantes de Austria de servicios de transporte de hormigón y otros materiales de construcción, como el mortero.

Módulos de pesaje RTN listos para su instalación debajo del silo de conglomerante.

Mortero autonivelante de anhidrita: mezcla óptima en el silo

Nuevo silo de conglomerante en la fábrica de Bad Fischau (el silo de más a la izquierda).

El mortero autonivelante de anhidrita producido por CEMEX Austria es uno de los de mayor calidad del mundo. Este mortero, elaborado con sulfato de calcio, presenta un excelente comportamiento autonivelante que lo hace perfecto para, por ejemplo, hacer suelos con sistemas de calefacción radiante.

Para atender la creciente demanda del mercado de mortero autonivelante de anhidrita, en 2011 CEMEX Austria decidió construir un nuevo silo de conglomerante en su planta de Bad Fischau (Austria). CEMEX Austria deseaba que el nuevo silo de conglomerante contase con un sistema de dosificación más preciso que permitiera hacer un uso más eficiente de este material de construcción de altas prestaciones.

El nuevo silo puede dosificar el conglomerante directamente en el vehículo de transporte (un camión hormigonera), lo cual permite entregar el mortero autonivelante de anhidrita ya dosificado al cliente. La dosificación se realiza mediante un procedimiento de pesaje negativo en el silo. CEMEX Austria eligió los módulos de instalación con células de carga RTN de HBM como solución de pesaje en el silo.

Una solución de pesaje de HBM

Se emplearon cuatro módulos RTN con una precisión de clase C3 y una capacidad máxima de 22 toneladas. El contenedor fue calibrado y probado por HBM —conjuntamente con una empresa tercera— mediante pesos de calibración. El cliente quedó muy satisfecho: la instalación de las células de carga se llevó a cabo "sin alterar las operaciones de mezcla y dentro de los límites de coste calculados, por lo que quedamos plenamente satisfechos", explicaba Andreas Vesely, Director de Proyecto de CEMEX Austria.

Los módulos de instalación situados bajo del sistema del silo contienen células de carga de torsión anular RTN de HBM. Estas células de carga se pueden utilizar en prácticamente cualquier aplicación de tecnología de pesaje, gracias a su robusta estructura con simetría rotacional y a su diseño extremadamente plano.

Los principales argumentos a favor del uso de la tecnología RTN en el nuevo silo de conglomerante de CEMEX Austria fueron la solidez de los módulos y la posibilidad de conectar la tecnología de pesaje al sistema de gestión a través de una interfaz PLC. Gracias a esta integración del software, los técnicos de CEMEX Austria pueden mantener en todo momento una visión global completa de la dosificación y llenado del contenedor. De este modo pueden intervenir directamente en el proceso de llenado por control remoto.

Además de las células RTN, los módulos de pesaje contienen un péndulo como elemento de aplicación de la carga. El péndulo compensa los movimientos horizontales de reajuste automático, garantizando así un alto nivel de seguridad.

Emitiendo voto...
Cemex
3.4 de 5 estrellass — 5 votos
Haga clic en la barra para valorar este artículo.

El cliente

Más información sobre CEMEX: www.cemex.com