Cómo medir cargas con confianza: artículos técnicos, know how, consejos y trucos

Las células de carga garantizan resultados correctos en muchas aplicaciones. Ahora bien, es preciso cumplir una serie de condiciones generales a la hora de instalarlas, evaluarlas y utilizarlas.

Nuestros artículos le ofrecen información y sugerencias sobre cómo instalar células de carga correctamente.

Fundamentos de la medición de cargas

Fast, precise and cost-efficient: digital load cells open up new markets

The demand for packaging machinery and checkweighers is growing. Precise and yet cost-effective technologies are in demand. Strain gauge based digital load cells play a pivotal role in this trend.

Exact measurement of body weight for precise dosages of medication: SLS lifter scale

An exact measurement of patients' body weight is indispensable for dosing their medication to prevent wrong dosages with serious consequences. Learn more about HBM's solution - the SLS lifter scale.

The heavyweight in weighing technology: HBM – the original

HBM weighing technology stands for precision, safety, dependability and quality - for over 60 years. Learn more about it!

Los cables y sus efectos en los equipos de medición y pruebas

Toda la cadena de medición debe cumplir requisitos de calidad estrictos; eso también afecta a los cables de medición.

Diseño estructural de sistemas de pesaje de tanques

Para instalar células de carga en tanques es preciso seguir algunas reglas esenciales. A continuación se presentan ejemplos de diseños típicos de tanques de forma esquematizada.

Células de carga: cómo protegerlas correctamente frente a las sobrecargas

Invertir en una protección frente a la sobrecarga específicamente diseñada está justificada en los casos en que las células se cargan hasta su capacidad máxima, ya que entonces el riesgo de sobrecarga está siempre presente....

Uso de módulos de pesaje en células de carga para evitar procesos de carga incorrectos

El uso de los componentes de montaje adecuados permite evitar procesos incorrectos de carga de las células. El conjunto formado por la célula de carga y el componente de montaje forma una unidad funcional compleja, que se...

Aplicación de cargas a las células: consejos para usuarios

La correcta aplicación de la carga a las células es un requisito indispensable para obtener resultados de pesaje precisos. En la aplicación de la carga influyen múltiples factores, como la dirección, la estructura de apoyo o los...

¿Cómo funciona una célula de carga a flexión de viga?

Las células de carga a flexión de viga son las más habituales. Este artículo explica las ventajas y propiedades de las vigas de flexión.

Normativa y certificación aplicable a la medición de cargas

The virtual truck scale: new trends you should take note of

Legal requirements to be complied with when operating truck scales are becoming increasingly demanding and can only be met using cutting-edge weighing instruments. Our interactive animation shows what needs to be taken into...

IP69K: the highest degree of protection possible at present. Video available!

When load cells are used in harsh environments, the right degree of protection is crucial. HBM offers load cells up to the highest degree of protection IP69K. Our video demonstrates how much a load cell needs to tolerate ...

The ATEX certificate - explained interactively

Adequate explosion protection plays a crucial role in many applications. Our interactive animation shows you how to correctly read an ATEX certificate.

Accuracy classes - in simple terms

C3, C6, ... What is the significance of the different accuracy classes - and what accuracy is required for what application? Our survey provides useful help.

Well shielded: EMC-tested weighing equipment

Be it in packaging machinery or filling systems- load cells always need to weigh precisely and be easy to integrate. Weighing equipment affecting other technical devices through unwanted electrical effects - or vice versa...

Tecnología de encriptación 256-bit en pesaje digital

El uso de AES (Advanced Encryption Standard) ha establecido nuevos estándares en el campo de la seguridad para aplicaciones de pesaje. No sólo alcanza las metas y objetivos de la moderna criptografía, sino que ofrece numerosas...

Ensayos en células de carga C6 con resultados poco precisos de nuestros competidores

Los clientes del comercio minorista confían ciegamente en los resultados de medida de las modernas básculas de mostrador. No es de extrañar, ya que dichas básculas están sujetas a obligación de contraste cada dos años por la...

Uso de tecnología de pesaje digital en entornos de producción

Sistemas de pesaje verificables en aplicaciones abiertas de automatización

La tecnología de pesaje desempeña un papel importante en muchas áreas de la logística y el comercio. Por ejemplo, en la medición y la carga de materiales a granel se utilizan con frecuencia básculas automáticas verificables.

Automatic weighing instruments for legal-for-trade applications: requirements and directives

Weighing technology plays an important role in many industrial applications, for example in bulk material logistics. Depending on the application, different types of automatic weighing instruments are used. What do you have to...

Preventive maintenance of weighing systems

The technological insides of scales have become increasingly complex over the past years. A consequence: When a scale fails, elimination of the problem takes longer and is likely to be more expensive. The better way: Make sure...

¿Estandarización o adaptación individualizada?

Las empresas buscan continuamente nuevas maneras de optimizar y mejorar la eficiencia de sus procesos industrialesy, debido a la presión que impone en este sentido la dura competencia. Un bueno control de calidad y el seguimiento...

Pesaje higiénico

Trabajos de pesaje limpios y precisos: un diseño higiénico vale la pena

Una máquina que elabora un solo producto alimentario consta de cientos de componentes, lo que puede incluir hasta 60 células de carga. Es indispensable que todos estos componentes cumplan una serie de directrices para no poner en...

A short history of food hygiene

Here is a brief journey through the history of food hygiene leading to the our own developments in food sanitation through modern technology...

No chance for bacteria or dirt

Clean foods and medicines are essential when health is in question. Production is becoming increasingly automated; a trend that is also the case for plant cleaning. It becomes increasingly important for the design of the plant’s...

Hygienic design is mandatory

Hygiene plays a decisive role in an increasing number of applications in the food industry. This article provides basic considerations on the topic

A clean business: Hygienic system design with HBM load cells

Fresh, natural and carefully treated foods are extremely popular. The demand for juices, milk and smoothies in particular is constantly rising. Hygiene is absolutely essential in their production and for the special packaging....

Células de carga de HBM

Nuestro newsletter sobre tecnología de pesaje

Artículos técnicos de actualidad, tendencias y mucho más. Suscríbase a nuestro newsletter gratuito.
Regístrese ahora

Seminarios sobre tecnología de pesaje

¿Quiere pesar correctamente? Consulte los seminarios sobre tecnología de pesaje que ofrecemos.
Ir a los seminarios …