Clip - Electrónica para tareas de medición industrial
Para la medida de magnitudes mecánicas en el sector de la industria, el clip resulta la elección óptima busca un equipamiento de medición moderno, fiable y económico a la vez. Los amplificadores de medida con alimentación de tensión continua o frecuencia portadora para transductores de banda extensométrica o transductores inductivos y para módulos complementarios en carcasas de plástico se pueden montar fácilmente enganchándolos por medio de clips en el raíl DIN y luego enchufándolos a la serie de bornes accesible por delante.
Descripción del producto
Gracias a su gran adaptabilidad a distintos transductores y a sus funciones suplementarias constituyen la mejor solución a tareas más exigentes. En caso de entornos especialmente toscos, le ofrecemos la serie clipIG, una línea completa de combinaciones estándar integradas en carcasas de aluminio fundido a presión. ¿Necesita realizar mediciones? ¡Nos complacerá aconsejarle!
Módulos Clip
AE101: Amplificador de medida de tensión continua para puentes completos de bandas extensométricas para medidas estáticas y dinámicas (<6 kHz); tensión de alimentación conmutable; campo de medida 0,1 ... 8mV/V
AE301: Amplificador de medida de frecuencia portadora (600 Hz) para puentes completos de bandas extensométricas con estabilidad de cero muy alta; hasta 4 transductores de banda extensométrica en paralelo; tipo de error de linealidad. 0,03%; campo de medida 0,2 ... 8mV/V
AE501: Amplificador de frecuencia portadora (4,8 kHz) para medios puentes y puentes completos inductivos; campo de medida 8 ... 400mV/V
GR201: Interruptor de doble valor límite con 2 entradas separadas; tensión de referencia ajustable en un campo de -10...+10V ; dispositivo de conmutación, histéresis y tiempo de conmutación disponibles
TS101: Unidad de tarado automático y almacenamiento en memoria automática; registro de valores de pico e instantáneos; representación de curvas envolventes
EM201, EM201K2: Etapa final sencilla o doble para salida ±20mA ó +4...+20mA; resistencia de carga admisible <500 Ohm
NT101A, NT102A: Fuentes de alimentación (230V, 115V/50 ... 60Hz) con posibilidad de conectar hasta 4 módulos; (15V= / máx. 650mA) con protección contra sobrecargas
Características principales
- Amplificador y unidades adicionales para puentes completos de galga extensométrica y para puentes completos y medios puentes inductivos.
- Módulos para montaje en carriles de sujeción según DIN EN 50022.
- Clase de precisión 0.1.
- Ajuste mediante interruptores DIP y potenciómetros.
- Amplificador industrial Clip IG (carcasa de fundición de aluminio) IP65.
- Circuito de medida de seguridad intrínseca [EEx ia]IIC con barreras Zener.
ePLAN - ingeniería eléctrica y planificación de proyectos en versión simplificada
ePLAN - ingeniería eléctrica y planificación de proyectos en versión simplificada
Además de amplificadores industriales, HBM suministra las macros ePLAN oportunas. Las macros son muy útiles para integrar los instrumentos de foma sencilla y sin errores en el entorno de automatización que se utiliza para planificar el proyecto.
ePLAN Electric P8 es una herramienta técnica para software CAE. Utiliza una base de datos y aporta coherencia a la planificación de proyectos, la documentación y la administración de los sistemas automatizados. Las macros de ePLAN permiten a los usuarios integrar fácilmente los controladores de procesos en la planificación de los proyectos. Desde el mismo momento en que se importan las macros ePLAN Electric P8 ofrece datos sobre componentes, diagramas y asignación de polos.
Las macros gratuitas se encuentran disponibles en el CD de documentación que se suministra con los controladores de procesos. Tambien pueden descargarse aquí.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| Clip | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 028 | |||||||||
Notas de aplicación
Serving a greener automotive industry
The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.
Extensómetros para una mayor precisión de forjado
Hirschvogel Automotive Components, uno de los principales proveedores de componentes del sector de la automoción, con instalaciones en Pinghu, China, utiliza el extensómetro y el sistema amplificador MP55DP de HBM para controlar...
El secreto está en aplicar la fuerza correcta
Cuanto mayor es la precisión con la que una prensa de compactación aplica fuerza, mayor es la calidad de las piezas moldeadas que produce. Pero para que el control sea adecuado, la presión se debe medir con alta precisión. Dorst...
HBM on the test bench: Allison Transmission puts HBM to the test
Allison primarily uses HBM products to handle dynamometer driveline torque and speed measurements for hybrid electric development, powertrain development test stands. They currently use the T10F torque flange, T32 FNA torque...
Better driving thanks to PME
For testing seat mountings and even complete car seats, Kühne + Vogel have already developed and produced a number of machines for famous automotive suppliers. The deciding quality criterion for user comfort in a car seat is the...
Uno para todos: banco de pruebas hidráulico universal con control secundario
Hasta ahora, los bancos de pruebas hidráulicos se diseñaban para labores o productos especiales. A pesar de que en la actualidad se prueban los componentes por separado, la interacción entre las bombas y los sistemas de control...
Measured force on the chain
Hoisting technology is one of the applications for the chains produced by the company Ketten Wälder GmbH. The processing of the base materials, such as steel for the chains, is a complex process, and all the sequences have to be...
Control de maquinaria simplificado
Artis GmbH, con sede en Bispingen, Alemania, es una empresa internacional líder en el sector de control de herramientas, procesos y maquinaria. Artis se beneficia de la eficacia probada de los sistemas piezoeléctricos de la serie...
Safety in motion - component testing of car seats
C. Rob. Hammerstein (CRH) relies on the S9M force transducer from HBM
HBM makes fuselage assembly safer for modern commercial aircraft
The construction of modern commercial aircraft today increasingly involves the use of innovative composite materials such as GRP or GLARE (glass-fiber reinforced aluminum). The handling of these materials during assembly sets new...
Displaying results 1 to 10 out of 32
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.