digiCLIP: lleve su producción a la era digital
¿Quiere medir fuerza, peso, par de giro o presión de una forma moderna? digiCLIP lleva su producción a la era digital. La gama digiCLIP es un sistema modular de amplificadores para entornos industriales. Le ayuda a hacer mediciones más rápidas y fiables, y se instala con facilidad.
digiCLIP le ayuda a reducir los tiempos de inactividad en todo lo relacionado con las labores de medición. digiCLIP es compatible con TEDS (hojas de datos electrónicas integradas en el transductor). digiCLIP reconoce los transductores equipados con los chips de memoria TEDS. Con ello, se simplifica enormemente la configuración y la asignación de parámetros. digiCLIP puede ser utilizado por personal sin preparación específica.
digiCLIP utiliza interfaces estándar PROFIBUS DP-V1, CANbus o DeviceNet y se adapta a su sistema de automatización. Todos los ajustes necesarios se pueden hacer desde un PC, con la ayuda del software gratuito digiCLIP. Tampoco es ningún problema sustituir o actualizar amplificadores sin apagar el sistema, gracias a las funciones "Plug and Measure" y "HotSwapping".
|
|
|
Módulos digiCLIP | DF30 | DF31 |
Frecuencia portadora de 600 Hz | ■ | ■ |
Reconocimiento de sensores TEDS | ■ | ■ |
Nº de entradas digitales | - | 1 |
Nº de salidas digitales | - | 2 |
Interfaces: | ||
CANOPEN | DF30CAN | DF31CAN |
Profibus-DP | DF30DP | DF31DP |
DeviceNet | DF30DN | DF31DN |
Vídeo sobre digiCLIP
Le ofrecemos una presentación en directo de las ventajas de digiCLIP de la mano de Michael Guckes, Director de Producto y Aplicaciones de la División de Ensayo y Medición de HBM. La entrevista tuvo lugar en la feria SPS/IPC/DRIVES celebrada en 2011.
Gestor de tipos de dispositivos (DTM)
Beneficiese de una administración eficiente de los equipos del sistema: el gestor de tipos de dispositivos (DTM) ofrece acceso centralizado a todos los amplificadores digiCLIP
El nuevo gestor de dispositivos (DTM) (gratuito) le proporciona acceso centralizado a todos los amplificadores digiCLIP de su sistema de producción.
El DTM cuenta con funciones de parametrización, control y diagnóstico. También ofrece una interfaz del usuario gráfica de uso intuitivo. La instalación del DTM resulta tan sencilla como la del controlador de una impresora en un PC. Se puede integrar en cualquier aplicación mediante una interfaz FDT (Field Device Tool) estándar, como por ejemplo un sistema de control o monitorización, de gestión de equipos o de ingeniería.
Las ventajas de los sistemas con una interfaz FDT y el DTM son evidentes: desde un puesto centralizado y con solo hacer doble clic, el ingeniero de mantenimiento dispone de acceso a todos los amplificadores digiCLIP y puede obtener informes de estado de forma inmediata. A partir de esta información, puede llevar a cabo diagnósticos detallados y, si detecta errores, corregirlos sin necesidad de acceder directamente al instrumento en cuestión.
Si ya utiliza los amplificadores digiCLIP, puede actualizarlos fácilmente con el DTM. Haga clic en las descargas de software/firmware de la columna de la derecha para obtenerlo de forma gratuita.
ePLAN - ingeniería eléctrica y planificación de proyectos en versión simplificada
ePLAN - ingeniería eléctrica y planificación de proyectos en versión simplificada
Además de amplificadores industriales, HBM suministra las macros ePLAN oportunas. Las macros son muy útiles para integrar los instrumentos de foma sencilla y sin errores en el entorno de automatización que se utiliza para planificar el proyecto.
ePLAN Electric P8 es una herramienta técnica para software CAE. Utiliza una base de datos y aporta coherencia a la planificación de proyectos, la documentación y la administración de los sistemas automatizados. Las macros de ePLAN permiten a los usuarios integrar fácilmente los controladores de procesos en la planificación de los proyectos. Desde el mismo momento en que se importan las macros ePLAN Electric P8 ofrece datos sobre componentes, diagramas y asignación de polos.
Las macros gratuitas se encuentran disponibles en el CD de documentación que se suministra con los controladores de procesos. Tambien pueden descargarse aquí.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| digiCLIP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - DF30CAN | |||||||||
| Data Sheet - DF30DN | |||||||||
| Data Sheet - DF30DP | |||||||||
| Data Sheet - DF31CAN | |||||||||
| Data Sheet - DF31DN | |||||||||
| Data Sheet - DF31DP | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual DF30CAN | |||||||||
| Operating Manual DF30DN | |||||||||
| Operating Manual DF30DP | |||||||||
| Operating Manual DF31CAN | |||||||||
| Operating Manual DF31DN | |||||||||
| Operating Manual DF31DP | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 244 | |||||||||
Notas de aplicación
HBM makes fuselage assembly safer for modern commercial aircraft
The construction of modern commercial aircraft today increasingly involves the use of innovative composite materials such as GRP or GLARE (glass-fiber reinforced aluminum). The handling of these materials during assembly sets new...
Digital advantages for force measurement in printing presses: asset management with FDT containers and Device Type Managers
In a rotary printing press, the paper must always be held under as constant a tension as possible. This is the only way to prevent the paper getting folded or creased, or even torn. Not only that, but the only way to obtain...
Perfectly cut silicon wafers: digiCLIP ensures leaps in efficiency for the production of photovoltaic systems
The solar branch is booming – and therefore also the production of photovoltaic systems.
Descargas de software y firmware
Haga clic aquí para descargarse los últimos archivos de software y firmware para digiCLIP
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.