MGA II - Dispositivo de sistema amplificador con módulos eurocard
Descripción del producto
Módulos MGA II
DA12: Pantalla digital con indicador LED de 4 caracteres y medio con circuito de entrada diferencial. Concebido como voltímetro digital para mostrar la tensión de salida; conmutable a 12 canales, con posibilidad de activar el punto decimal y diodo de saturación.
ME10, CC: Amplificador de medida de tensión continua para procedimientos de medición de alta frecuencia para su conexión con transductores de banda extensométrica. Con una frecuencia de medida máxima de 10 kHz y un tiempo de oscilación muy corto, el ME10 es apropiado especialmente para las medidas dinámicas tales como la evolución rápida de fuerza para troqueladoras o procesos de introducción a presión.
ME30, 600 Hz FP: Amplificador de medida para su uso en transductores de banda extensométrica en medidas de baja frecuencia. La buena estabilidad de cero permite una aplicación en procesos de medición estáticos y cuasiestáticos tales como técnicas de pesaje y de dosificación así como la medida de fuerza y presión en banco de ensayos industriales.
ME50, 4,8 kHz FP: Amplificador de medida para transductores con medio puente inductivo por ejemplo, los transductores de desplazamiento del programa de HBM. El transductor ME50 puede utilizarse para medidas estáticas y dinámicas tales como la monitorización de largo tiempo en la técnica de medida para la construcción.
ME50S6, 4,8 kHz FP: Amplificador de medida para transductores de banda extensométrica. Al igual que el ME50 (medio puente inductivo), el amplificador ME50S6 es idóneo para la medida de fuerza y desplazamiento por ejemplo.
EM001: Módulo de la etapa final (opcional) para enchufar a placas de conexión, conmutable entre salida de corriente ± 20 mA ó +4 ...+20 mA y salida de tensión ± 10V (R > 500 ohm).
AP01: Placa de conexión estándar de transductores por enchufe SUB-D (macho).
APO3: Placa de conexión de transductores por enchufe macho MS de 7 polos.
AP05: Placa de conexión con barreras Zener para transductores de banda extensométrica en campo Ex. Los transductores se conectan por medio de bornes.
AP11: Para conexión de transductores por enchufe hembra Lemo.
Carcasa: Dependiendo del tipo de aplicación, es posible elegir entre carcasa de mesa para 2,6 ó 12 canales y un chasis enchufable para 12 canales.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| MGA II | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| ES |
Notas de aplicación
Uno para todos: banco de pruebas hidráulico universal con control secundario
Hasta ahora, los bancos de pruebas hidráulicos se diseñaban para labores o productos especiales. A pesar de que en la actualidad se prueban los componentes por separado, la interacción entre las bombas y los sistemas de control...
Measured force on the chain
Hoisting technology is one of the applications for the chains produced by the company Ketten Wälder GmbH. The processing of the base materials, such as steel for the chains, is a complex process, and all the sequences have to be...
Control de maquinaria simplificado
Artis GmbH, con sede en Bispingen, Alemania, es una empresa internacional líder en el sector de control de herramientas, procesos y maquinaria. Artis se beneficia de la eficacia probada de los sistemas piezoeléctricos de la serie...
Safety in motion - component testing of car seats
C. Rob. Hammerstein (CRH) relies on the S9M force transducer from HBM
HBM makes fuselage assembly safer for modern commercial aircraft
The construction of modern commercial aircraft today increasingly involves the use of innovative composite materials such as GRP or GLARE (glass-fiber reinforced aluminum). The handling of these materials during assembly sets new...
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.