MGA II - Dispositivo de sistema amplificador con módulos eurocard
Descripción del producto
Módulos MGA II
DA12: Pantalla digital con indicador LED de 4 caracteres y medio con circuito de entrada diferencial. Concebido como voltímetro digital para mostrar la tensión de salida; conmutable a 12 canales, con posibilidad de activar el punto decimal y diodo de saturación.
ME10, CC: Amplificador de medida de tensión continua para procedimientos de medición de alta frecuencia para su conexión con transductores de banda extensométrica. Con una frecuencia de medida máxima de 10 kHz y un tiempo de oscilación muy corto, el ME10 es apropiado especialmente para las medidas dinámicas tales como la evolución rápida de fuerza para troqueladoras o procesos de introducción a presión.
ME30, 600 Hz FP: Amplificador de medida para su uso en transductores de banda extensométrica en medidas de baja frecuencia. La buena estabilidad de cero permite una aplicación en procesos de medición estáticos y cuasiestáticos tales como técnicas de pesaje y de dosificación así como la medida de fuerza y presión en banco de ensayos industriales.
ME50, 4,8 kHz FP: Amplificador de medida para transductores con medio puente inductivo por ejemplo, los transductores de desplazamiento del programa de HBM. El transductor ME50 puede utilizarse para medidas estáticas y dinámicas tales como la monitorización de largo tiempo en la técnica de medida para la construcción.
ME50S6, 4,8 kHz FP: Amplificador de medida para transductores de banda extensométrica. Al igual que el ME50 (medio puente inductivo), el amplificador ME50S6 es idóneo para la medida de fuerza y desplazamiento por ejemplo.
EM001: Módulo de la etapa final (opcional) para enchufar a placas de conexión, conmutable entre salida de corriente ± 20 mA ó +4 ...+20 mA y salida de tensión ± 10V (R > 500 ohm).
EM002: Output stage module for Euro cards (± 20mA, 4...20mA)
AP01: Placa de conexión estándar de transductores por enchufe SUB-D (macho).
AP03: Placa de conexión de transductores por enchufe macho MS de 7 polos.
AP11: Para conexión de transductores por enchufe hembra Lemo.
Carcasa: Dependiendo del tipo de aplicación, es posible elegir entre carcasa de mesa para 6 canales y un chasis enchufable para 12 canales.
ePLAN
ePLAN - ingeniería eléctrica y planificación de proyectos en versión simplificada
Además de amplificadores industriales, HBM suministra las macros ePLAN oportunas. Las macros son muy útiles para integrar los instrumentos de foma sencilla y sin errores en el entorno de automatización que se utiliza para planificar el proyecto.
ePLAN Electric P8 es una herramienta técnica para software CAE. Utiliza una base de datos y aporta coherencia a la planificación de proyectos, la documentación y la administración de los sistemas automatizados. Las macros de ePLAN permiten a los usuarios integrar fácilmente los controladores de procesos en la planificación de los proyectos. Desde el mismo momento en que se importan las macros ePLAN Electric P8 ofrece datos sobre componentes, diagramas y asignación de polos.
Las macros gratuitas se encuentran disponibles en el CD de documentación que se suministra con los controladores de procesos. Tambien pueden descargarse aquí.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| MGA II | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
| Operating Manual ME10 | |||||||||
| Operating Manual ME250 S6 | |||||||||
| Operating Manual ME30 | |||||||||
| Operating Manual ME50 | |||||||||
| Operating Manual ME50S6 | |||||||||
Notas de aplicación
Serving a greener automotive industry
The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.
Extensómetros para una mayor precisión de forjado
Hirschvogel Automotive Components, uno de los principales proveedores de componentes del sector de la automoción, con instalaciones en Pinghu, China, utiliza el extensómetro y el sistema amplificador MP55DP de HBM para controlar...
El secreto está en aplicar la fuerza correcta
Cuanto mayor es la precisión con la que una prensa de compactación aplica fuerza, mayor es la calidad de las piezas moldeadas que produce. Pero para que el control sea adecuado, la presión se debe medir con alta precisión. Dorst...
HBM on the test bench: Allison Transmission puts HBM to the test
Allison primarily uses HBM products to handle dynamometer driveline torque and speed measurements for hybrid electric development, powertrain development test stands. They currently use the T10F torque flange, T32 FNA torque...
Better driving thanks to PME
For testing seat mountings and even complete car seats, Kühne + Vogel have already developed and produced a number of machines for famous automotive suppliers. The deciding quality criterion for user comfort in a car seat is the...
Uno para todos: banco de pruebas hidráulico universal con control secundario
Hasta ahora, los bancos de pruebas hidráulicos se diseñaban para labores o productos especiales. A pesar de que en la actualidad se prueban los componentes por separado, la interacción entre las bombas y los sistemas de control...
Measured force on the chain
Hoisting technology is one of the applications for the chains produced by the company Ketten Wälder GmbH. The processing of the base materials, such as steel for the chains, is a complex process, and all the sequences have to be...
Control de maquinaria simplificado
Artis GmbH, con sede en Bispingen, Alemania, es una empresa internacional líder en el sector de control de herramientas, procesos y maquinaria. Artis se beneficia de la eficacia probada de los sistemas piezoeléctricos de la serie...
Safety in motion - component testing of car seats
C. Rob. Hammerstein (CRH) relies on the S9M force transducer from HBM
HBM makes fuselage assembly safer for modern commercial aircraft
The construction of modern commercial aircraft today increasingly involves the use of innovative composite materials such as GRP or GLARE (glass-fiber reinforced aluminum). The handling of these materials during assembly sets new...
Displaying results 1 to 10 out of 32
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.