K-OL - Bandas extensométricas ópticas - Medición con luz
Las múltiples ventajas de medir con luz – sin necesidad de prescindir de la robustez y simplicidad de una banda extensométrica clásica.
Descripción del producto
Las nuevas bandas extensométricas ópticas de HBM disponen de fibras con un diámetro de tan solo 4 a 9 micrómetros. Una comparación: el diámetro de un pelo de cabello humano es de 60 a 80 micrómetros. La fibra está rodeada de una capa protectora de cristal con un diámetro de 125 micrómetros.
Debido a la deformación inducida la distancia de los puntos de reflexión varia y en consecuencia también varia la longitud de onda de la luz reflejada. Los sensores basados en las rejillas Bragg aprovechan este efecto para la medir la deformación.
Las bandas ópticas tienen las siguientes ventajas:
- Son insensibles a los campos electromagnéticos
- Se pueden emplear en ambientes áltamente explosivos
- El material sensor (vidrio) no sufre averias mecánicas bajo altas cargas dinámicas
- Número reducido de connexiónes y por tanto menor impacto sobre el objeto de medición
- No hay necesidad de interconexión ya que se pueden incluir varios sensores con distintas longitudes de onda Bragg en una fibra.
Hasta ahora, la instalación de fibras de vidrio con rejjila Bragg sobre un objeto de medición se realizaba empleando adhesivos en ambos lados de la rejilla. Es necesario deformar la fibra de vidrio previamente para que también se puedan medir deformaciones negativas (compresiones). Esto significa que el rango negativo de medición es limitado ya que corresponde exactamente al valor de la deformación previa. Se pueden causar daños en la fibra durante el proceso de pre-deformación e instalación debido a que la rejilla Bragg está dentro de la fibra.
Es aqui donde las bandas extensométricas ópticas de HBM presentan una clara ventaja. La fibra con la rejilla Bragg está incrustada simetricamente en el compuesto. Esta construcción patentada posibilita la transferencia de deformaciones tanto positivas como negativas a la rejilla Bragg.
La banda óptica de HBM es de fácil manejo. El medir con bandas ópticas es tan fácil como el medir con bandas extensométricas tradicionales. La construcción patentada protege la fibra óptica y ofrece además mayor comodidad en la instalación.Lo mejor de dos mundos: Desea una adquisición de sus datos eléctricos y ópticos al mismo tiempo? Ningún problema con el módulo EasyOptics del software catman®AP.
De momento sólo se pueden suministrar las bandas ópticas de HBM como pedido a medida.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| K-OL | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Instructions for use | |||||||||
| Configuration / Ordering Example | |||||||||
Notas de aplicación
DB Minden is testing optical strain gages from HBM
Many tests and inspections are mandatory for approval of new railway vehicles. These include test runs with wheelsets enabling the forces between wheel and rail to be measured. At present, DB Systemtechnik in Minden, Germany, an...
Tecnología y servicio de HBM para la construcción del primer parque eólico marítimo alemán
En estos tiempos de precios elevados de la materia prima y de creciente conciencia medioambiental, la producción eficaz y ecológica de energía eléctrica adquiere cada vez mayor importancia a los ojos del usuario. HBM suministra e...
Optical sensors for lightweights
Modern lightweight materials are increasingly being used in aerospace applications and in other branches, such as traffic and construction engineering, mechanical engineering and the energy business. Fiber composite technology in...
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Productos relacionados
Folleto en línea
Medición óptica
Visite el portal de HBM sobre medición óptica para consultar artículos y casos de estudio
Las Principales Características
- Gran número de bandas ópticas con una sola fibra óptica
- Menor instalación de cables, en comparación con sensores tradicionales
- Alto rango de medición en dirección positiva y negativa, no precisa de una extensión anterior de la fibra óptica
- La instalación con fibra óptica es de menor peso que las instalaciones tradicionales
- Resistente a influencias electromagnéticas
- Posible el uso en ámbitos con peligro de explosión
- Instalación como con bandas extensométricas tradicionales
- Material: Fibra óptica / Fibra con rejilla de Bragg