Greenline

Greenline - Cable de compatibilidad electromagnética para reducir la influencia de interferencias electromagnéticas

Armonización de las regulaciones nacionales

Desde el año 1996, todos los dispositivos electrónicos y eléctricos introducidos en el mercado europeo deben cumplir con la normativa de compatibilidad electromagnética 2004/108/EG y llevar la marca CE. HBM garantiza la conformidad de todos sus dispositivos aplicando la normativa de productos EN61326. Esta normativa regula los valores límite de interferencias electromagnéticas, como la inmunidad a interferencias. El laboratorio propio de HBM de compatibilidad electromagnética asegura el cumplimiento de estas exigencias.

Descripción del producto

Medidas eléctricas de protección
En los últimos años ha aumentado la polución electromagnética, por esta razón han crecido las exigencias a la inmunidad electromagnética de instalaciones. Posibles fuentes de interferencias son:

  • Aparatos de radio
  • Teléfonos móviles
  • Válvulas elétricas
  • Contactores
  • Relés
  • Instalaciones de soldar
  • Líneas de alta tensión
  • etc.

Estas fuentes de interferencias pueden generar campos electromagnéticos. Estos campos producen tensiones de forma inductiva o capacitiva dentro de los circuitos de medición e influyen en la función de los dispositivos. Se debe garantizar que los dispositivos empleados en el circuito de medición no emitan interferencias electromagnéticas. La compatibilidad electromagnética se divide en inmunidad electromagnética (EMS) y en interferencia electromagnética (EMI). En el laboratorio acreditado propio de HBM se comprueban todos los componentes eléctricos y electrónicos de la cadena de medición completa se analizan las emisiones electromagnéticas. De esta forma se garantiza que todas la exigencias legales sean cumplidas. Como resultado de estos ensayos ha sido desarrollado un concepto de apantallamiento, que garantiza el funcionamiento seguro y libre de interferencias de los productos de HBM.

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
GreenlineENDEESFRITPTCNJPKR
BrochurePlease log inPlease log in

Request a Quote!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.