Ring torsion load cell RTN

RTN - Célula de carga de anillo a torsión para todas las aplicaciones de tecnología de pesaje

La célula de carga de anillo a torsión RTN puede utilizarse en prácticamente todas las aplicaciones de tecnología de pesaje por su construcción robusta de rotación simétrica y su extremamente baja construcción.

RTN - Descripción del producto

Su alta señal de salida y resistencia de puente posibilitan pesajes también en instalaciones móviles. Es posible además el funcionamiento bajo condiciones circundantes muy adversas por la utilización de aceros inoxidables y del encapsulado hermético con soldadura láser. La RTN puede suministrarse con un extraordinariamente amplio rango de cargas nominales de 1 hasta 470 t. Acompañada de un ajuste de cargas esquinadas, la RTN se adecua óptimamente para aplicaciones universales en sistemas con más de una célula de carga.

RTN - Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
RTN

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety Instructions II 3 G & II 3 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 238Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 258Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 260Please log inPlease log inPlease log in
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

RTN - Notas de aplicación

Dosificación óptima en todo momento: módulos de instalación RTN en un nuevo silo de conglomerante de CEMEX Austria

CEMEX Austria utiliza la tecnología de pesaje de HBM en su nuevo silo de conglomerante, para garantizar una mezcla y dosificación óptimas del mortero autonivelante de anhidrita.

Uranium isotope enrichment process: RTN load cells impress under extreme conditions

RTN load cells can demonstrate their strengths even in the technically extremely demanding isotope enrichment process.

On board weighing: TROPPER using RTN load cells for the highest level of reliability

Bringing the precise quantity ordered to the customer: This is possible in delivery and mixing vehicles using on board weighing. The internationally active company TROPPER is using HBM weighing technology for this demanding task.

Measuring chains for biogas installations: RTN load cells for renewable energy sources

There is still no telling where the challenging problem of energy will lead us. We have a maximum of fifty years before fossil fuels become scarce. Which is why new methods of energy production are being called for and developed.

Too much fertilizer? A globally unique test bench for investigation and analysis

Cemagref, the French Institute for Agricultural and Environmental Engineering Research is a specialist in spreading fertilizer at one of its nine sites in Montoldre. The equipment to chart the spread of the fertilizer as it is...

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

1 2-9 10+