RTN - Célula de carga de anillo a torsión para todas las aplicaciones de tecnología de pesaje
La célula de carga de anillo a torsión RTN puede utilizarse en prácticamente todas las aplicaciones de tecnología de pesaje por su construcción robusta de rotación simétrica y su extremamente baja construcción.
RTN - Descripción del producto
Su alta señal de salida y resistencia de puente posibilitan pesajes también en instalaciones móviles. Es posible además el funcionamiento bajo condiciones circundantes muy adversas por la utilización de aceros inoxidables y del encapsulado hermético con soldadura láser. La RTN puede suministrarse con un extraordinariamente amplio rango de cargas nominales de 1 hasta 470 t. Acompañada de un ajuste de cargas esquinadas, la RTN se adecua óptimamente para aplicaciones universales en sistemas con más de una célula de carga.
RTN - Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| RTN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 238 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 260 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
RTN - Notas de aplicación
Dosificación óptima en todo momento: módulos de instalación RTN en un nuevo silo de conglomerante de CEMEX Austria
CEMEX Austria utiliza la tecnología de pesaje de HBM en su nuevo silo de conglomerante, para garantizar una mezcla y dosificación óptimas del mortero autonivelante de anhidrita.
Uranium isotope enrichment process: RTN load cells impress under extreme conditions
RTN load cells can demonstrate their strengths even in the technically extremely demanding isotope enrichment process.
On board weighing: TROPPER using RTN load cells for the highest level of reliability
Bringing the precise quantity ordered to the customer: This is possible in delivery and mixing vehicles using on board weighing. The internationally active company TROPPER is using HBM weighing technology for this demanding task.
Measuring chains for biogas installations: RTN load cells for renewable energy sources
There is still no telling where the challenging problem of energy will lead us. We have a maximum of fifty years before fossil fuels become scarce. Which is why new methods of energy production are being called for and developed.
Too much fertilizer? A globally unique test bench for investigation and analysis
Cemagref, the French Institute for Agricultural and Environmental Engineering Research is a specialist in spreading fertilizer at one of its nine sites in Montoldre. The equipment to chart the spread of the fertilizer as it is...
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.