catman®AP - el software de adquisición de datos más completo y práctico
Benefíciese de un software de adquisición de datos de nueva generación. catman®AP reúne distintos módulos de alta eficiencia para labores de medición muy variadas. Cada módulo es un campeón en su campo de aplicación específico. De forma combinada, los módulos constituyen el paquete de software catman®AP: flexible, potente, interconectado y de altas prestaciones.
catman®AP. Descripción del producto
La base: catman®Easy, resultados de medición sencillos.
Con catman®Easy, medir y analizar los datos resulta muy sencillo. Gracias a su intuitiva interfaz de usuario, solo hacen falta unos pocos clics de ratón para empezar a medir. Configure el amplificador con ayuda de la TEDS —la hoja de datos electrónica del transductor— o con la base de datos de sensores actualizable... y listos. Sus numerosas opciones de análisis gráfico de datos y sus versátiles posibilidades de exportación hacen de catman®Easy una herramienta indispensable y fiable para cualquier técnico de medición.
Módulos catman®AP: asistencia profesional con todo incluido para sus tareas de medición
Módulo EasyMath para la evaluación matemática de sus datos: extraiga conclusiones de los datos obtenidos en los ensayos. Muchas tareas de medición requieren un análisis de los datos basado en métodos matemáticos. Por eso, el módulo EasyMath de catman®AP se encarga de llevar a cabo distintos análisis matemáticos para usted. Los resultados pueden imprimirse, visualizarse y exportarse con absoluta facilidad.
catman®AP se adapta a sus tareas de medición concretas y facilita su trabajo diario. Utilice el módulo AutoSequence para automatizar pasos de medición y análisis repetitivos, con solo colocar en una secuencia sus bloques funcionales. Ahorrará mucho tiempo, especialmente en mediciones periódicas que requieren siempre los mismos pasos de análisis o en la automatización de pruebas de funcionalidad.
El módulo EasyScript de catman®AP le permite crear sus propias macros para efectuar tareas de medición individuales; por ejemplo, para crear pasos de medición y análisis específicos e integrar en catman®AP nuevas funciones creadas por usted mismo. EasyScript se basa en el estándar de macros VBA de Microsoft. Cómodo y fiable, incluso fuera de línea.
Por su parte, el módulo EasyLog de catman®AP permite registrar de forma independiente sus datos de medida en una tarjeta de memoria o en un disco duro (en combinación con los amplificadores MGCplus).
El módulo EasyPlan de parametrización fuera de línea le ayuda a configurar fácilmente su amplificador fuera de línea, incluso sin conexión con el PC.
Versión 3.3: funcionalidad y facilidad de uso
La nueva versión 3.3 de catman®AP va un paso más allá, con nuevas funciones y una extraordinaria facilidad de manejo. Benefíciese de sus numerosas mejoras y sus procesos optimizados. Naturalmente, es compatible con los sistemas amplificadores más modernos de HBM, como QuantumX y espressoDAQ.
Nuevas funciones que mejoran la funcionalidad y la facilidad de uso de catman®AP 3.3:
- Rainflow counting, en tiempo real, para fines de monitorización y análisis
- Nuevos tipos de gráficos
- Pruebas de calibración de sensores
- Control de grabaciones de vídeo en paralelo con las medidas
- Compatibilidad con odómetros IGeL, para pruebas móviles de medición en carretera
catman®AP 3.3: listo para descarga próximamente.
Características principales
- Configuración de amplificadores mediante TEDS o mediante una base de datos de sensores.
- Opciones de de representación gráfica: pantalla digital, indicador analógico, indicador de barras, registrador de curva continua, texto y LED, objeto en tabla, imagen de fondo.
- Exportación de las curvas de medición a distintos formatos (por ejemplo, Word)
- Canales virtuales para cálculos en tiempo real: álgebra (incluida derivación e integración), análisis de rosetas de bandas extensométricas, monitorización de valores pico en condiciones de sincronismo angular, filtros digitales.
- Valores límite y monitorización de eventos.
- Análisis y registro de datos gráficos.
- Análisis de vídeo (sincronización de datos de medición y de vídeo).
- Exportación de los datos a los formatos más habituales: Excel, ASCII, DIAdem y nSoft.
- Equipos compatibles: MGCplus, MGCsplit, Spider8, eDAQ, eDAQlite, interrogadores ópticos, CANHEAD.
- Módulo EasyMath para la evaluación matemática de los datos medidos: cálculo libre de canales, análisis de frecuencia, eliminación de valores estadísticamente atípicos, interpolación, etc.
- Módulo AutoSequence para automatizar pasos de medición y análisis repetitivos.
- Módulo EasyLog para registrar de forma autónoma los datos medidos en una tarjeta de memoria o en el disco duro de un PC.
- Módulo EasyScript para que el usuario genere sus propias macros para tareas de medición específicas.
- Comprobación de canales, para monitorizar el funcionamiento del amplificador y confirmar la correcta conexión del transductor.
- DataViewer para una rápida visualización de colecciones de datos. Incluye tablas y gráficos con magnitudes estadísticas e información sobre trazabilidad.
- Exportación directa al software de análisis GlyphXE.
Ejemplos prácticos con catman®AP
catman®AP / catman®Easy with EasyScript module: How to write test values during an ongoing measurement to an Excel file?
EasyScript example (for catman®Easy): Single values (Snapshot) to Excel
How to analyse a decay curve in catman®Professional?
The time period (delta t) between two defined points (e. g. 80% and 20% of the maximum) is to be computed for a decaying signal variation (e. g. cooling curve). In catman® Professional this task can be solved using an Auto...
How to use the AddIn function in catman®Professional?
AddIn example for catman®Professional
catman®Professional: How to use the ActiveX library of catman in Visual Basic?
Example program for using the ActiveX library of catman in Visual Basic. For
How to connect catman®Professional and Excel with ActiveX?
This Excel macro generates a catman object and starts through catman a data acquisition of 100 values from the first channel.
Displaying results 1 to 5 out of 11
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| catman®AP | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Start Guide | |||||||||
| ES |
Pida presupuesto de catman®AP!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.