El laboratorio de Calibración de HBM
En 1977, se estableció en HBM el primer laboratorio del Servicio Alemán de Calibración (DAkkS). Desde entonces se ha convertido en uno de los laboratorios de calibración más conocidos y mejor capacitados de este tipo. Las acreditaciones DIN EN ISO/IEC 17025 engloban las cantidades de medida: fuerza, presión, par de giro y relación de tensión mV/V.
DkkS - Servicio Alemán de Calibración
EL Servicio Alemán de Calibración (DkkS) es una asociación de laboratorios de calibración obligados a demostrar regularmente ante las autoridades de acreditación su competencia y la calidad de sus servicios para mantener su estaus de acreditación.
La acreditación es una garantía que la calibración se realiza de acuerdo con los estándares y las normativas vinculantes. Un certificado de calibración es una prueba certificada de trazabilidad.
Calibración de fábrica (working standard calibration)
La calibración de fábrica (working standard calibration) es una calibración bajo la responsabilidad del laboratorio de calibración que ejecuta la prueba. La trazabilidad debe ser explícitamente documentada. En HBM esto se realiza en referencia a DIN EN ISO 10012. Bajo ciertas condiciones la calibración de fábrica se puede realizar on site.
Trazabilidad según ISO9000
Cualquier empresa que desee obtener la certificación ISO9000 o que ya la posea tiene que demostrar la trazabilidad según los estándares nacionales. El objetivo es garantizar que se realiza una medición "correcta".
La trazabilidad se demuestra cuando una pieza del equipo de pruebas o un dispositivo de medición ha sido calibrado con una referencia, cuya calibración a su vez puede seguirse hasta el estándar nacional a través de una cadena continua de comparaciones todas con incertidumbres especificadas.