- Ingeniería de medición de HBM
- Servicio de Calibración
- Aplicaciones
- Soporte
- Reparaciones
- Recambios y equipos en leasing
- Seminarios y trainings
- Contratos de servicio
Su camino hacia un certificado de calibración
La calibración se puede realizar tanto en forma de un servicio normal como en el momento de la adquisición de productos HBM. Dependiendo de las condiciones y requisitos, nuestros servicios de calibración también pueden ser efectuados on-site por parte de los ingenieros de servicio de HBM.
¿Calibración de un único dispositivo o de una cadena de medición?
Estrictamente hablando la calibración sólo es válida para las aplicaciones en las cuales se emplea el instrumento de medición del mismo modo y en las mismas condiciones que durante la calibración. En este sentido y para minimizar las desviaciones, lo ideal es realizar una calibración de la cadena de medición: se calibra el transductor en combinación con el amplificador con el que será empleado durante la aplicación.
Por otro lado, la calibración de un dispositivo individual se recomienda cuando los transductores no se pueden asignar a amplificadores específicos.
¿Calibración en un rango de carga parcial?
La calibración del rango de medición nominal (estándar) del transductor o del dispositivo en cuestión se ofrece como estándar. Para ciertos requisitos, tiene sentido restringir la calibración a una parte del rango de medición posible, ya que a menudo se aumenta la precisión en esta sección.
Calibración de fábrica (working standard) y calibración DKD
La calibración de fábrica (working standard), como alternativa de menor coste, ya ofrece una prueba de trazabilidad. La calibración DKD (DKD= Deutscher Kalibrier-Dienst - Servicio Alemán de Calibración) satisface condiciones específicas respecto al proceso de calibración y la información suministrada.
Una calibración DKD, en concreto, determina la incertidumbre de medición y su clase. La calibración DKD para las cantidades de medición fuerza o par de giro aporta un resultado basado en los datos de varias características de medición (repetibilidad, desviación de interpolación, etc.) que posibilita el cálculo de la incertidumbre de medición así como su clasificación. Las clases se definen según los estándares relevantes.
¿Cuanto tiempo tiene validez una calibración?
- Básicamente una calibración sólo es valida en el momento en el que se realiza
- El usuario siempre tiene la responsabilidad de especificar los intervalos de calibración. Se recomienda: un periodo de aprox. un año para dispositivos electrónicos y de un máximo de dos años para transductores.