Medición de par: aspectos básicos, aplicaciones especiales, terminología técnica

El par es una magnitud de medida importante, por ejemplo, en los bancos de pruebas de industrias como la automovilística, la de construcción naval o la eólica. También es relevante en el control de procesos industriales.

La medición y adquisición precisa del par es fundamental para mejorar la eficiencia de los motores, por citar solo una aplicación.

Esta sección explica los aspectos básicos más importantes de la medición de par:

Libro de referencia: Measuring torque correctly

"Measuring Torque Correctly", de Rainer Schicker y Georg Wegener, es la referencia mundial indiscutible en el campo del par. Puede descargarlo gratuitamente. El libro trata las temáticas siguientes, entre otras:

  • Diseño, aplicaciones e instalación de transductores de par
  • Análisis de procesos de vibración
  • Calibración de transductores de par

Descargar gratis ahora

Terminología técnica explicada con claridad y sencillez:

Valores característicos, clase de precisión, efectos de la temperatura… Utilice nuestro práctico glosario en línea para consultar la terminología técnica más importante sobre la medición de par.

Ir al glosario de terminología de par

Métodos de medición de par en tecnología de cadenas cinemáticas

Torque measurement methods

La medición precisa del par, en especial de las partes giratorias, plantea requisitos muy exigentes a los fabricantes y usuarios de bancos de pruebas. Hay dos metodologías distintas para determinar el par: Los métodos directos y los indirectos. ¿En qué se basa cada uno de ellos?

Leer el artículo completo sobre métodos de medición de par

Artículos técnicos sobre medición de par

T40B with rotational speed measuring system and reference pulse

There are countless incremental rotational speed measurement systems available on the market. However, these systems are intended solely for measuring rotational speed. Combining rotational speed and torque measurement in a...

Tecnología de medición basada en bus de campo para transmisión digital de señales de par y velocidad de giro en bancos de pruebas

Ahora mismo, una de las cosas que más interesan a la industria automovilística es la eficiencia energética, lo que se traduce en optimización de los motores y reducción de la resistencia a la rodadura. Pero, para ello, hay que...

Which fit is the right one?

An explanation of the significance of ISO fits to standard shafts and holes

Checking HBM torque flanges using the shunt signal and the zero point

Torque transducers need to be calibrated before being put into operation. A practicable method is to determine the characteristic curve of the transducer using a zero point value and a second reference value based on the shunt...

The right coupling for your torque transducer

Couplings are an important accessory for torque transducers. This article provides you with important information on which factors you should consider when choosing the coupling that best fits your application.

Medición de par en aplicaciones especiales

Medición del par en aerogeneradores: tan importante hoy como en el pasado

Este artículo muestra claramente la importancia pasada y presente de la medición de par en los aerogeneradores. Dado que no se puede generar energía sin giro, tampoco se puede generar sin velocidad angular ni par.

Utilización de bridas medidoras de par en centrales eléctricas

La demanda de energía a escala mundial no deja de aumentar. Al mismo tiempo, se imponen a las centrales eléctricas requisitos cada vez más estrictos de uso económico de los recursos y protección del entorno. Todo ello exige...

Power measurement on large drives with combustion engines

There are different ways to measure the power of large drives with combustion engines. Learn how direct power measurement in the drive train reduces the uncertainty of measurement, by contrast with indirect measurement on the...

Measuring torque in marine propulsion systems

An efficient ship drive control includes measurement technology directly in the drive train. HBM torque flanges contribute to optimizing the performance of ship drives.

Otros artículos sobre medición de par

High Precision Torque Measurement System

The subject of the paper is the development of a contactless torque measuring system with a carrier-frequency amplifier.

Seminarios sobre medición de par

Nuestra sugerencia: el seminario "Measuring Torque Correctly" de la HBM Academy. Para aprender todo lo necesario sobre la medición de par. Más información