Amplificateurs de mesure et électroniques de haute précision

Lorsqu'on recherche la plus grande précision qui soit pour ses résultats d'essais, les amplificateurs de mesure et les électroniques HBM représentent le premier choix dans le monde entier.

Non seulement les utilisateurs de l'industrie, de la recherche et des universités sont convaincus de la qualité et de la grande précision des systèmes d'acquisition numériques HBM, mais de nombreux Laboratoires  Nationaux de Métrologie utilisent également nos appareils, par exemple l'amplificateur de mesure de précision DMP41 comme instrument de référence et peuvent en apprécier la fiabilité.

Repoussez les limites physiques

Le facteur clé important pour s'assurer de la meilleure incertitude de mesure est de faire le bon choix du principe de mesure. La demande pour des capteurs et des amplificateurs toujours plus précis a augmentée considérablement avec la technologie des jauges de contrainte de plus en plus répandue depuis des décennies. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il est exigée une faible incertitude de mesure, les capteurs à jauges de contrainte (pont de Wheatstone) offre un avantage certain. HBM repousse une nouvelle fois les limites physiques grâce aux possibilités techniques de cette technologie.

Des mesures fiables grâce à des chaines de mesures de référence très précises

Lorsqu'on exige des mesures avec une très grande précision, HBM propose la chaîne de mesure complète constituée d'un capteur étalon associé à une électronique de haute précision. Cette chaine de mesure de référence une classe de précision élevée et une faible incertitude de mesure ce qui vous permet d'obtenir des résultats extrêmement précis. 

Des capteurs de Force, de Couple et de Pression, disposant d'une classe de précision élevée sont fournis comme capteurs de référence également appelés capteurs étalon. Ils contribuent grandement à obtenir une faible incertitude de la chaine de mesure.

Avantages

  • HBM propose des jauges de contrainte, des capteurs, des amplificateurs et des logiciels de mesure qui peuvent ainsi être associés pour constituer la meilleure chaîne de mesure avec une incertitude de mesure la plus faible possible.
  • HBM prend une part très active dans de nombreux projets de recherche métrologique internationale (EMRP, EMPIR) pour le développement de produits bénéficiant ainsi des derniers progrès scientifiques.
  • Les capteurs à jauges de contrainte destinés aux étalonnages sont principalement conçus sur la base d'un corps d'épreuve monolithique. Cela permet d'avoir des capteurs qui supportent de grosses charges et qui démontrent d'excellentes propriétés sur toutes la plage de mesure. Ces deux atouts leurs confèrent une très haute précision et une longévité élevée.
  • HBM domine le marché des intruments de mesure haute précision depuis plus de 40 ans. Certaines caractéristiques importantes comme la stabilité sur le long terme ont pu être vérifiées et confirmées en pratique sur cette longue période.
  • Les instruments de précision HBM sont couramment utilisés dans plus d'une centaine d'Instituts Nationaux de Métrologie à travers le monde.

Applications des systèmes de mesure de précision HBM

Métrologie

Les mesures deviennent toujours plus précises et les instruments de mesure doivent être de plus en plus précis. Dans le monde entier, la Métrologie est une branche scientifique importante qui se concentre beaucoup sur l'aspect reproductibilité des mesures. Par conséquent, il est vraiment essentiel en métrologie de pouvoir garantir la traçabilité de tout étalonnage par rapport à l'étalon primaire. L'étalon primaire est détenu par les Instituts Nationaux de Métrologie et représente la plus petite incertitude de mesure selon le pays respectif.

La traçabilité métrologique doit être garantie

En pratique, la "chaine" de traçabilité permettant d'assurer la reproductibilité des mesures se fonde sur la la chaine de mesure de référence HBM construite à partir d'un capteur étalon et d'un appareils de mesure de très haute précision. A travers le monde, plus de 100 instituts métrologiques utilisent les instruments de mesure HBM.

Les utilisateurs peuvent profiter pleinement des avantages que procure la technologie des jauges de contraintes à la fois sur leur excellente stabilité dans le temps mais surtout sur leur possibilité d'obtenir de très faibles incertitudes de mesure

Fabrication de capteurs

Lorsqu'on fabrique des capteurs et des sondes, il est souvent salutaire d'intégrer de manière permanente les appareils de mesure dans la chaine de production. L'instrument de mesure haute précision DMP41 de HBM répond parfaitement à cette exigence : le DMP41 a été conçu pour pouvoir être installé dans une armoire de commande permettant ainsi de l'utiliser dans les environnements industriels tout en satisfaisant la compatibilité électromagnétique.

Etalonnage et ré-étalonnage

Quel que soit le type de capteur que vous fabriqué : capteur de Force, de Couple ou de Pression ou même de  pesage, HBM vous propose le DMP41. Avec cette électronique haute précision et de grande classe d'exactitude,  les fabricants de capteurs peuvent ainsi étalonner leurs capteurs et les ré-étalonnage par la suite.

Le DMP41 est livrable en version deux voies ou six voies de mesure. l'utilisateur peut ainsi vérifier ou étalonner plusieurs capteurs à la fois tout en réduisant aussi l'incertitude de mesure.

Comparaison des mesures

Dans certaines branches de l'industrie, des erreurs de mesure peuvent être fatales. Par exemple dans l'aviation en mesurant l'attitude d'un avion, la moindre erreur peut potentiellement mettre en danger la vie de plusieurs personnes. Pour cette raison, avoir une faible incertitude sur les mesures est indispensable pour ce type d'applications particulièrement critiques. Il est donc important de pouvoir faire des comparaisons de mesure. Pour cela, les appareils haute précision de HBM sont parfaitement adaptés. Ils sont déjà très utilisés pour les inter-comparaisons au niveau national et international depuis des décennies.

Inter-comparaison des laboratoires avec faible incertitude de mesure

Les inter-comparaisons entre laboratoires permettent comparer et d'analyser les résultats délivrés par plusieurs chaines de mesure. Dans ce cas, les utilisateurs peuvent vérifier la stabilité dans le temps de leur chaine de mesure ainsi que l'incertitude de mesure.


Demande d'offre Contact HBM's sales team.