La centrale hydroélectrique de Passy, centrale la plus puissante de Haute Savoie, produit de l’électricité à partir de l'eau retenue par des barrages et des glaciers. Fin 2013, d'importants travaux de génie civil étaient prévus à proximité d'une conduite "forcée" d'acheminement de l'eau d'un glacier et il fallait s'assurer que ces travaux n'aient pas de conséquences sur la solidité de la conduite et de ses fixations.
La centrale hydroélectrique de Passy, centrale la plus puissante de Haute Savoie, produit de l’électricité à partir de l'eau retenue par des barrages et des glaciers. Fin 2013, d'importants travaux de génie civil étaient prévus à proximité d'une conduite "forcée" d'acheminement de l'eau d'un glacier et il fallait s'assurer que ces travaux n'aient pas de conséquences sur la solidité de la conduite et de ses fixations.
Une installation en milieu difficile
La surveillance est assurée par des jauges de contraintes métalliques à trame pelliculaire classiques. Celles-ci, au nombre de 16, ont été installées avec l’assistance d’une société spécialisée dans les travaux sur ce type de chantier, où il faut sécuriser les opérateurs exposés aux chutes... « Pour accéder aux données de déformation qui nous intéressent, nous avons positionné des jauges en génératrice le long de la conduite, au droit des appuis de la conduite, auxquelles s'ajoutent 2 jauges (situées à 3 h et 9 h), 2 m à l'amont de chaque appui. En combinant mathématiquement les données fournies par ces différentes jauges, nous accédons aux valeurs de synthèse désirées », poursuit Claire Pérot.
L'eau qui circule dans la conduite forcée provient d'un glacier et est à environ à 5 °C, été comme hiver. Elle varie peu, il n'y a donc pas de gros problème de compensation en température à traiter... sauf lorsqu'EDF est amenée à vider la conduite. En été, la température peut alors monter à 30 °C, voire plus ; le relevé de la température de la conduite permet ainsi de compenser les variations des mesures d'extensométrie.
« Les jauges sont câblées en demi pont avec une jauge de compensation thermique pour prendre en compte les variations de température. Comme la distance entre les jauges et le coffret de mesure est importante (jusqu'à 80 m, pour le point le plus éloigné), il a fallu compenser les longueurs de ligne, ce qui a été fait avec un câblage 5 fils », explique Pascal Chaffot du service ingénierie de HBK France, qui a assuré la réalisation de l'application. En plus de la mesure de la température de la conduite, déjà évoquée, la température de l'air ambiant et de l'intérieur du coffret sont également mesurés.
HBM héberge les données
Les données sont transmises vers un serveur HBM par un routeur 3G de Sixnet, une société rachetée il y a quelques années par Red Lion, qui appartient au groupe Spectris (tout comme HBM). En cas de dépassement de seuils prédéfinis, EDF en est immédiatement informée par mail. Pour le reste, le contrat stipule l'envoi mensuel d'un bilan des résultats, présenté sous la forme d'un tableau Excel. Dans cette application, HBM ne va pas jusqu'à l'analyse des données car EDF a souhaité s'en charger elle-même mais c'est un service qu'elle peut également assurer.
On l'a compris, HBM a assumé l'intégralité de cette application, à partir d'un cahier des charges élaboré avec EDF. Si l'instrumentation est assez classique au niveau du choix des produits, son installation dans un environnement difficile a exigé un grand savoir-faire au niveau de la pose des jauges. On a évoqué le travail en altitude, avec des opérateurs spécialisés. Il faut savoir aussi tenir compte du fait que la pose se fait sur des structures souvent oxydées, ce qui exige ici aussi une certaine expérience. Il a même fallu prévoir des protections sur les câbles pour éviter qu'ils ne soient attaqués par les rapaces, très présents en montagne.