- © istockphoto.com
An Introduction to Measurements using Strain Gages
Un classique sur les mesures à partir des jauges de contraintes
La jauge de contrainte est devenue un outil essentiel dans l'analyse des contraintes, dans l'optimisation et la sûreté des essais ainsi que dans le travail d’investigation technique. C'est également un composant important utilisé dans la fabrication des capteurs de mesure.
Dans ce livre illustré de 300 pages, Karl Hoffmann décrit, en langage courant, les principes fondamentaux de la mesure à partir des jauges de contrainte, en sélectionnant les jauges au travers de l'analyse et de l'évaluation des données acquises.
Les points principaux discutés dans ce recueil sont en autre les nombreuses applications du pont de Wheatstone, de la compensation d'erreur et de la mesure dans des configurations de chargement élémentaires et combinées ; ainsi que l’état des contraintes unidirectionnelles et bidirectionnelles, mais aussi l'évaluation des erreurs avec les actions à mener pour les éviter et les corrections à apporter.
Les aspects théoriques sont également abordés d’une manière détaillée en cas de besoin.
Karl Hoffmann a été un des pionniers et initiateurs dans le domaine de la technologie des jauges de contrainte. Avec plus de 30 années passées chez HBM, il a joué un rôle significatif dans le développement et les techniques d’application des jauges de contrainte.