Articles techniques
Profitez de notre expérience.
Les connaissances fondamentales, les exemples d'application et les informations sur les produits sont autant de publications de HBM qui peuvent vous aider dans vos mesures en contrôle de process industriel.
Systèmes de mesure pour une meilleure efficacité dans la surveillance des presses
Dans les presses, plus la force est appliquée avec précision alors plus le produit frappé est de grande qualité. Pour les fabricants de presses et de machines, un des défis les plus importants est d'augmenter leur exactitude.
T40B avec système de mesure de vitesse de rotation et signal de référence
Sur le marché, il existe d’innombrables systèmes incrémentaux pour mesurer la vitesse de rotation. Cependant, ces systèmes sont uniquement prévus pour mesurer la vitesse de rotation. En associant la vitesse de rotation et la...
Bien choisir entre capteurs de force piézoélectriques ou à jauges de contrainte ?
Deux technologies de capteurs prédominent dans le domaine de la mesure des forces : les capteurs piézoélectriques et les capteurs à jauges de contrainte. Quand utiliser l’une ou l’autre ?
La précision est la clef pour de nouvelles applications
L'utilisation de capteurs de grande précision, comme le S2M de HBM, apporte de nombreux avantages. Les capteurs offrent une classe de précision de 0.02 et permettent ainsi de constituer des chaînes de mesure de force conçues avec...
Mesure de force de shunt avec les rondelles de force piézoléectriques CFW
La sensibilité d’une chaîne de mesure varie selon la conception du dispositif de précontrainte. Par exemple, quand l'ensemble d’éléments de précontrainte CPS de HBM est utilisé avec les rondelles de force piézoélectriques CFW, la...
Mesure de force dans un ensemble mécanique : Trois méthodes employées dans la pratique
Parfois, il est plus avantageux de mesurer la force dans l’ensemble mécanique lui-même. Cet article présente trois solutions techniques utilisées pour mesure la force dans l’ensemble mécanique.
Les capteurs de force basés sur les jauges de contrainte
Les capteurs de force équipés de jauges de contrainte sont construits sur le principe d’un corps d’épreuve travaillant comme un ressort sur lequel les forces à mesurer sont appliquées.
Une précision élevée apporte une grande efficacité
Pourquoi les capteurs de force particulièrement précis permettent de nouvelles applications.
FDT technology for amplifiers
In 2003, a number of prestigious companies in the automation sector established the FDT Group, in order to create a common communications and configuration interface for field devices in automation technology. We now have...
Nouvelles solutions logicielles HMI pour la surveillance de process : Un système modulaire
Opérabilité et contrôle fonctionnel - c'est pour ces exigences que HBM offre ses nouvelles solutions logicielles HMI pour son système FASTpress Suite.