La surveillance de petites forces sans risque et avec sûreté en employant la technologie du piézo HBM pour mesurer des forces
En examinant les composants sensibles il est essentiel que de petits forces ou couples soient mesurés d'une manière sûr. La pleine intégrité des commutateurs ou des éléments de commande doit être assurée. Un exemple typique d'application est l'essai final des clefs à télécommande des voitures qui exige la mise en action des caractéristiques du bouton-poussoir devant être mesurées avec précision .
Désormais, les clefs à télécommande de voiture sont un standard dans les voitures modernes. Les principaux fournisseurs de véhicules développent et produisent des clefs futées qui doivent être conformes à un certain nombre de conditions.
Ensuite après, en utilisant la télécommande, elles devraient, entre autres, permettre à l'utilisateur d'avoir un sentiment fiable d'avoir fermé correctement sa voiture. Dans l'optique d'une politique de zéro-erreur des fournisseurs, chaque clef subit un essai final avant de partir de l'usine.
Les essais de fonctionnement, sont ménés en particulier, par des départements d'essai actuels soumis à des défis technologiques. Alors que les forces qui se produisent pendant un processus régulier de commutation, s'étendent de 10 à 50 N, un multiple de ces forces peut affecter le capteur de force si le processus est déffectueux.
Dans beaucoup de cas, des forces se produisent quand le système d'essai se brise lorsque des spécimens en essais se bloquent ou bien pendant l'entretien du système, elles peuvent de loin dépasser la capacité maximum du capteur. Ici il est essentiel que l'élément de mesure soit suffisamment robuste pour tolérer de tels cas.
C'est aussi le cas lorsque les capteurs de force doivent être capable de mesurer des efforts très importants mais aussi faibles sans perte de précision.
Particulièrement pour cette application, HBM fournit une famille de capteur de force qui répond entièrement aux exigences de robustesse et d'exactitude élevées exigées dans ce cas. HBM recommande le capteur de force PACEline de 5 kN pour surveiller l'essai.
Ce capteur sûr mesure avec précision des valeurs de force même à 1% de sa capacité maximum. En outre, il assure des possibilités d'utilisation en surcharge de 100 fois par rapport au signal voulu du spécimen d'essai.
Pour cette application, la rigidité du capteur de force a une importance spéciale, parce que le processus crucial se produit dans quelques centième de millimètre. Le déplacement (évalué) nominal du capteur de force ne doit pas falsifier le résultat.

Ici aussi, les capteurs de force de PACEline démontrent leurs forces : en raison de leur conception particulièrement raide, ils suivent le cours du processus de cette mesure pratiquement sans déplacement et d'une manière extrêmement dynamique. Cela est crucial pour avoir une mesure fiable et sûre des forces au-delà des déplacements courts se produisant dans les clefs de voiture.
L'intégration facile dans les éléments existants de la machine est une condition fréquente dans un processus de contrôle. L'espace est aussi une contrainte dans les systèmes d'essai des clefs de voiture . Grâce à leur conception extrêmement compacte, les capteurs de force PACEline peuvent être facilement intégrés dans les installations d'essai avec une bride de montage.