Les rondelles de force piézoélectriques de HBM au service de l'emmanchement des roulements, des douilles et des boulons
Des unités d’emmanchement asservies électriquement sont de plus en plus utilisées pour emmancher avec précision des roulements, des douilles et des boulons. Des encodeurs et des rondelles de force sont employés souvent pour enregistrer les paramètres du processus d'emmanchement.
L'encodeur fournit au servomoteur l'information directement proportionnelle au déplacement, avec la rondelle de force piézoélectrique étant souvent installée à l'intérieur du vérin de pression. Les capteurs intégrés dans la conception de la machine permettent de mettre en œuvre un large éventail de modes de fonctionnement d’emmanchement : en plus de la position de fin ou du contrôle de la force maximum, le contrôle de la commande de force ou le positionnement de la force peuvent être maintenant aisément mises en application, parce que la valeur instantanée de la force est disponible dans la commande de pression. Les rondelles de force CFW de HBM peuvent être facilement intégrées. Les mesures directes de la force qui offrent d’excellentes caractéristiques de mesure et comparativement à la mesure de courant du moteur, elles fournissent des avantages substantiels en termes d'exactitude et fiabilité.
Presse d'emmanchement asservie électriquement équipée de rondelle de force piézo-électrique HBM
Cette application correspond bien aux nouvelles rondelles de force piézoélectriques CFW qui sont très facilement intégrées dans le système mécanique et offre des avantages énormes aux ingénieurs d'études et aux utilisateurs.
- Forme compacte
- Possibilités élevées de surcharge / longue durée de vie
- Excellente linéarité et reproductibilité
- Offre un choix de mesure extrêmement grand en utilisant un simple type de capteur.
Le diaphragme fendu (voir la figure) assure l'application parfaite de la force, même si le capteur n'est pas chargé au centre. C'est particulièrement important lors d’une application inégale de la force que l’on rencontre dans les systèmes mécaniques compacts comme les vérins d’effort. Aucune pièce additionnelle pour l’application de la force n'est exigée et des conceptions essentiellement plus compactes peuvent être mises en oeuvre. Un autre avantage de cette conception est sa rigidité de torsion élevée. Le capteur peut être parfaitement centré par son diamètre interne ou externe sans produire aucune erreur d'hystérésis. La robustesse du capteur est effective grâce à la protection intégrée de la connexion qui a pour but d'empêcher des dommages mécaniques au raccordement électrique.
En raison de sa très grande rigidité, le capteur n'a pratiquement aucun déplacement nominal. Cela empêche toute affectation sur le signal issu du moteur lié à la vraie position de l’effort. Avec une sensibilité de 4.3 pC/N indépendante de la gamme de mesure, un simple type capteur permet de couvrir une large gamme d’emmanchement avec différentes forces nominales.
Avec des idées innovatrices et un développement actif, HBM peut se permettre d'offrir des capteurs de force ayant des possibilités complètes et nouvelles dans la mesure industrielle avec des propriétés exceptionnelles de mesure. Les rondelles de force CFW sont disponibles en deux tailles, avec des forces nominales de 50 kN et de 140 kN. Ces portées couvrent toutes les applications d’assemblage et d’essais. Des versions spéciales sont disponibles sur demande.
07.01.09 Möller