Convivialité des techniques de mesure : Economie de temps substantielle. Et beaucoup d'argent !

Les erreurs de fonctionnement des équipements d'essai et de mesure peuvent amener des coûts significatifs aux entreprises. Ces coûts sont non seulement liés au temps supplémentaire sur banc d'essai mais ce qui pourrait s'avérer être vraiment cher, c’est le développement de nouveaux composants et de produits construits sur des données de mesures erronées.
La « convivialité», c.-à-d. l’utilisation pratique des matériels d'essai et de mesure permet d’éviter ces coûts et de gagner du temps pendant la mesure effective. Cette convivialité rapporte. Comment réaliser et optimiser cette utilisation pratique des matériels d'essai et de mesure professionnels ?
Les logiciels modernes utilisés dans la mesure, comme, perception 6.0 de HBM sont des outils indispensables pour les experts en essais et de mesure. Les applications en acquisition de données sont la cible privilégiée de ces outils puissants. Particulièrement en ce qui concerne les différentes options de configuration pour préparer une mesure.
Cependant, le logiciel de configuration pourrait devenir un vrai défi aux utilisateurs qui font rarement des mesures, en parallèle de leur travail actuel. Ils doivent en effet consacrer du temps et à cause d’une configuration défectueuse ils obtiendront des résultats d'essai incorrects. Au mieux, les erreurs sont détectées et la mesure est reconduite, les essais sont plus longs. Au pire, les erreurs de mesure disparaissent non détectées, l'impact est alors beaucoup plus dramatique et pourrait dans ce cas avoir comme conséquence une mauvaise conception des composants attribuable aux données de mesure incorrectes obtenues.
Video: Le GEN2i die HBM et la convivialité
Facile à utiliser
Le matériel d'essai et de mesure, qui est particulièrement facile à utiliser (c.-à-d. offrant une grande efficacité) et qui permet d’effectuer des réglages corrects dès le début, offre clairement de nombreux avantages significatifs :
- L'équipement de mesure intuitif et facile à utiliser réduit sensiblement l'effort de formation - c'est un vrai plus, si beaucoup d'utilisateurs peuvent faire des mesures alors qu’ils sont souvent rarement impliqués.
- Les solutions de mesure conçues dans un but utilisateur réduisent rigoureusement les dépenses liées au temps par mesure. Le temps requis pour les ajustements peut être négligé, le système de mesure est immédiatement prêt à donner des résultats d'essai opérationnels et essentiels.
- Une solution de mesure facile à utiliser et préconfigurée élimine le risque d'erreurs de fonctionnement et de configuration erronée, ainsi les erreurs de fonctionnement et les mesures incorrectes appartiennent au passé.
- La facilité d’utilisation garantit des résultats fiables tout en vous faisant épargner du temps et l'argent.
- L'acquisition rapide de données fiables assure des processus de production plus efficaces.
Il y a beaucoup de bonnes raisons d'améliorer sensiblement l'interaction entre l'homme, la technologie de mesure et le logiciel, avec un objectif délibéré vers des fonctions essentielles et une meilleure ergonomie du logiciel. En technologie de mesure, le mot magique est aussi « Facilité d’utilisation ». Après tout, la majorité de tâches de mesure dans la pratique quotidienne n'est pas toujours effectuée par des ingénieurs hautement spécialisés en mesure. En fait, les équipes d'ingénieurs en développement et les techniciens doivent faire des mesures importantes pratiquement en dehors de leurs fonctions régulières. C'est une situation qui demande un certain temps et représente des coûts. Elle peut également, comme déjà mentionné ci-dessus, amener à des erreurs. C'est l’occasion rêvée pour les matériels d'essai et de mesure qui pense en amont!
Convivialité en bref
« Convivialité» en bref : L'homme et la machine se comprennent bien
La conception facile à utiliser d’un logiciel, d’un matériel de mesure et d’une interface utilisateurs pour la communication entre l'homme et la machine est le facteur décisif pour une très bonne interaction entre l'homme et l'ordinateur. La conception des systèmes interactifs doit ainsi se concentrer sur l’utilisation facile de l'interface (également appelée facilité d'emploi ou la facilité d'utilisation) pour assurer l’optimisation de l'interaction homme-machine.
Un programme informatique facile dépend principalement de son ergonomie. Ainsi, le premier objectif est de créer une facilité de compréhension et une rapidité d’utilisation du logiciel. L’ergonomie du logiciel cible l'homme au travail, ses qualifications et les différentes conditions d’utilisation du logiciel pour permettre l’optimisation de l’interface homme-machine. Le niveau de facilité est défini par la qualité d'utilisation éprouvée individuellement par des utilisateurs faisant fonctionner un système. En conséquence, une interface facile à utiliser pour de nombreux utilisateurs et adaptée à leurs tâches est considérée particulièrement facile à utiliser. De ce fait, l’efficacité d'une application est également définie comme le produit de son efficacité, succès et satisfaction de la part des utilisateurs.
Avantages qui rapportent vraiment
Convivialité en technique de mesure : Avantages qui rapportent vraiment
Un logiciel professionnel d'essai et de mesure est exceptionnel, comme cela a déjà été dit, pour ses fonctions et options multiples d’utilisation et de configuration. Presque 90 pour cent de ces caractéristiques ne sont pas nécessaires au quotidien pour vos mesures. Aujourd'hui, la majorité des tâches de mesure est en fait généralement effectuée par des ingénieurs ou des personnes qualifiés qui ont seulement une connaissance de base sur les techniques de mesure. Si c'est le cas, les solutions logicielles puissantes sont fréquemment surdimensionnées. Dans ce contexte, beaucoup d'avantages se retournent contre eux. Des solutions faciles à utiliser et fournissant des résultats corrects et sûrs sont exigées ici ; en résumé : les systèmes de mesure sont exceptionnels pour leur facilité d’utilisation exemplaire.
Le GEN2i de HBM redéfinit la convivialité
Avec le GEN2i, HBM présente un enregistreur graphique portatif et affûté, qui joue avec ses points forts pour des mesures fiables et correctes. Il convainc en particulier par sa convivialité exemplaire et ses performances de hauts niveaux. Le GEN 2i s’utilise facilement grâce à un écran tactile, concept de fonctionnement comme vous pouvez trouver sur les appareils modernes et mobiles. L'interface utilisateurs a été conçue avec soin et l’aspect tactile a été constamment optimisé pour permettre au GEN2i d'être complètement commandée par l'intermédiaire de l'écran tactile. Dans la pratique cela signifie :
- Toutes les commandes opérateur ont la taille idéale d’un point de vue ergonomique et ont été placées de façon optimale sur l'interface utilisateurs pour une l'utilisation plus efficace, à la fois pour les utilisateurs droitiers et gauchers !
- Les fonctions Zoom, pivoter et glisser sont possibles.
- Toutes les fonctions peuvent être rapidement et facilement activées et les entrées incorrectes facilement corrigées.
- Aucune entrée de texte complexe n'est exigée pour commander le GEN2i.
La commande pratique et intuitive vous garantissent que GEN2i donne rapidement des résultats d'essai immédiatement disponibles et sans erreur. Vous gagnez ainsi du temps et réaliser des économies.
Ce qui semble être simple, facile et clair pour les utilisateurs d'un système de mesure est le fruit de nombreuses années de recherche au service de la convivialité pour une meilleure navigation utilisateur. Chaque menu, chaque fonction du GEN2i ont été examinés pour en faire un avantage de manière à satisfaire toutes les tâches de mesure standards et a été intégré dans l'interface utilisateurs. Avec le résultat suivant :
- GEN2i est immédiatement opérationnel dès le démarrage. Aucun logiciel ne doit être lancé pour démarrer, en fait le système commence déjà par l'écran sur lequel la mesure peut être lancée.
- L'interface utilisateurs, par son coté malin, est complètement évident en soi et n'exige aucun sous-menu. Chaque fonction de l’appareil peut être accessible rapidement une ou deux fois avec un seul doigt.
- Les mesures peuvent être directement démarrées par une simple touche sur l'écran tactile, typiquement un doigt posé sur la touche Start est suffisant. Des commandes connues, comme celles sur de l’électronique grand public ont été délibérément choisies pour permettre une utilisation intuitive de cet enregistreur GEN2i.
La nouvelle interface utilisateurs combine à la fois les avantages reconnus de son prédécesseur VISION de Nicolet » et l’expérience et le savoir-faire des développeurs produits de HBM et des experts en matière de convivialité. Une attention particulière a été portée sur la conception de cette nouvelle interface utilisateurs révolutionnaire pour assurer une convivialité maximale du GEN2i.
Non seulement le GEN2i est exceptionnel pour sa convivialité, mais cet instrument de mesure deuxième génération comporte également une technologie affûtée : StatStream™ par HBM permet des visualiser rapidement les résultats d'essai, même si un nombre très élevé de données sont enregistré, des gigaoctets de données sont visualisés en 4 secondes. C'est aussi un élément important de la convivialité.
Une fonction particulièrement utile pour des mesures sur le long terme est la possibilité de prévision tout en enregistrant. Ces prévisions permettent déjà une première analyse pendant la mesure. Même une panne de courant ou un arrêt normal du système pendant la mesure ne sont pas un problème avec GEN2i. Tous les réglages sont automatiquement sauvegardés et la mesure est automatiquement poursuivie dès que le système sera redémarré.
La « convivialité » signifie que le fonctionnement d'un appareil est facilité pour les utilisateurs. Cependant, pour des tâches spécifiques, GEN2i offre une interface classique PC comprenant une version du logiciel Perception. L'alternance des deux interfaces est très facile et les données stockées sont automatiquement transmises.
GEN2i, est une révolution en termes de convivialité en test et dans les techniques de mesure. Il est le premier choix pour tous les utilisateurs qui attachent la grande importance à une utilisation facile et à des résultats de haute qualité !