Efficacité accrue dans les bancs d'essai: Ce qui compte vraiment
Le matériel d'essai et de mesure est un facteur critique affectant la qualité des futurs bancs d'essai.
Le bon vieux banc d'essai doit -il être réinventé ? En cette période d'intense pression en termes de coût et de gain de temps, il est essentiel que les essais effectués sur un banc puissent être intégrés sans aucune faille dans le processus de développement. Toutefois, chaque banc d'essai ne peut pas être meilleur que ce que lui permet le moyen de mesure utilisé.