Exemples d’application en Tests & Mesure
Kee Safety utilise QuantumX pour le developpement de ses produits
Kee Safety utilise le Quantum MX840A, le capteur de force U9B et le logiciel catman®Easy pour la recherche et le développement de sa gamme KeeLine, ligne de vie horizontale, en effectuant des essais dynamiques de chute et des...
Le projet d’explosions sous-marines, mené dans un environnement sensible sur le fleuve Columbia, respecte des limites rigoureuses de sécurité grâce à l'équipement de mesure Genesis de HBM
Deux entrepreneurs américains : Contract Drilling & Blasting et Aimone-Martin Associates, ont utilisé le système rapide d’acquisition de données GEN7t de la famille Genesis de HBM pour surveiller avec succès des explosions...
Les Chinois développent un système de surveillance amélioré de moteurs diesel pour les centrales nucléaires
Les ingénieurs chinois ont développé un système de surveillance de moteur basé sur le système d’ acquisition de données GEN2i de HBM pour répondre aux réglementations sur la sécurité des centrales en ce qui concerne les moteurs...
Le système de surveillance HBM procure une nouvelle garantie de vie à l’ancienne cheminée industrielle
A Barcelone, une vieille cheminée industrielle a reçu une garantie de vie lors d’une récente reconstruction grâce à un système de surveillance de chez HBM constitué d'une chaine de mesure complète.
Bucher Leichtbau utilise la technologie de HBM Test et Measurement pour examiner l'aptitude au vol des offices
La nourriture à bord d'un avion doit être légère et facilement digestible. La légèreté est aussi une condition essentielle pour les cuisines à bord (appelées aussi offices), mais néanmoins elles doivent pouvoir résister à de...
Surveillance de chargement dans l'arène Olympiahalle de Munich
De nos jours, les concerts et tout particulièrement ceux qui impliquent de la musique pop deviennent de plus en plus prodigues. En conséquence, l'équipement employé par les artistes pour la lumière et le bruit est plus grand et...
One for all - Universal hydraulic test bench with secondary control
Until now, hydraulic test benches were designed for special tasks or products. Although the individual components are already tested, the interaction between individual pumps and control systems can only be tested in the machine...
Le dispositif d'alerte de foudre, mis en avant au Centre Spatial Kennedy protège les lancements des vaisseaux spatiaux
En utilisant les enregistreurs de transitoires et les digitizers HBM, le Centre Spatial Kennedy en Floride a choisit HBM pour concevoir un système de surveillance de foudre. Le système augmente la sécurité des opérations de...
Etablissement de nouveaux records en mer : Le bateau à voile le plus rapide au monde utilise QuantumX
Le navigateur français Alain Thébault avait poursuivi son rêve de construire le bateau à voile le plus rapide au monde depuis des décennies ; un bateau qui se déplace tellement rapidement qu'il vole au-dessus de l'eau. Pour faire...
Essais statiques d'éléments composants un module d'entraînement avec le système MGCplus
Mission BEPICOLOMBO : L'Agence Spatiale Européenne (ESA) et l'Agence Spatiale Japonaise ISAS/JAXA veulent explorer Mercure grâce à un module d'entraînement et deux sondes d'espace séparées qui orbiteront autour de la planète.
Souhaitez-vous voir votre application ici?
Partager avec nous une étude de cas d'utilisation de votre produit HBM !