Définition du durci: avec le système d'acquisition de données eDAQ de HBM SoMat
Rien ne peut arrêter l'eDAQ. Les niveaux élevés de chocs et de vibrations, même les projections violentes du fluide hydraulique pendant des essais n’ont pas été un problème pour ce système d’acquisition de données durci et mobile.
Mike Ellis est ingénieur projets chez Gates Corporation aux Etats Unis. C'est une entreprise offrant des solutions clients, qui est spécialisée dans les technologies avancées de produits. Une équipe travaillant sur le terrain, étaient récemment en train de faire des acquisition de données dans le domaine de la pression hydraulique et des accélérations. Leur but était d'essayer de prendre les données d'événements en utilisant l’appareil l'eDAQ de HBM Somat, un système d'acquisition de données durci et mobile, dans l’espoir de découvrir la cause de casses sur des skid steer loaders rocks.
Pendant les essais, les niveaux élevés de chocs et de vibrations ont secoué l’engin ainsi que l’appareil eDAQ, la poussière excessive du au travail du marteau piqueur en brisant la roche a tout recouvert. Après plusieurs heures de fonctionnement dans des conditions d'utilisation les plus sévères, un incident s'est produit en pulvérisant violemment le fluide hydraulique autour de l’engin pendant environ 10 secondes. Après que cet incident ait été contenu, l'équipe d'Ellis a inspecté les dommages. L'eDAQ était recouvert de fluide hydraulique et imbibé dans approximativement 6.35mm de fluide. Ellis a fait la remarque « mon collègue qui actionnait l’engin au moment de l’incident a été persuadé que le système de mesure avait été détruit, ou, pire encore, que les données étaient perdues. Je lui ai assuré que n'était pas le cas. Nous avons essuyé l'eDAQ , nous avons téléchargé les données de l'essai et nous avons pu continuer l’essai pour le restant de la journée. »
Se rappelant l'incident et le fonctionnement de l'eDAQ, Ellis a indiqué confiant: « Notre système d'eDAQ est de loin la pièce la plus robuste des instrumentations d’essai que nous possédons. Si mon ordinateur portable ou notre autre équipement d'essai avait été sur l’engin, ils n'auraient certainement pas survécu.
Ellis avait observé l’aspect durci et les possibilités certaines de l'eDAQ même avant que Gates Corporation ait acheté leurs systèmes existants. Il a été complètement impressionné de l'utilisation faite des eDAQ dans plusieurs endroits de ses clients. L'eDAQ a été approuvé dans des laboratoires de Gates Corporation aussi bien que le terrain. Ellis ajoute, « c’est un système extrêmement précis. Il est si facile à utiliser; nous l'employons comme moyen de contrôle de nos autres appareils dans le laboratoire d’essai pour s'assurer qu'ils sont réglés correctement. Si j'ai une question, je sais que la marque SoMat est soutenue par une véritable société de technologie. En travaillant avec leur équipe support, je peux toujours appeler et « parler de l'application » pas simplement pour voir si « un certain transistor est mauvais». En outre, les mises à jour du logiciel de chez SoMat sont grandes. Elles sont toujours compatibles vers le bas et à la différence de notre autre équipement de laboratoire, il n'y a aucun coût caché ou de mise à jour. Je sais que je peux compter sur notre investissement qui est ainsi fait pour les nombreuse années à venir ».