DAQ survey results

Les tendances démontrent un changement dans le marché des équipements d'acquisition de donnéess

Une enquête à l'échelle mondiale sur les tendances actuelles dans l'acquisition de données a fourni de précieux renseignements sur le marché.

Le monde de l’acquisition et de l’analyse des données évolue rapidement car les entreprises cherchent à lancer des produits dotés de technologies toujours plus complexes tout en réduisant au maximum la durée de développement. Il est souvent dit que cela ne peut être obtenu qu’avec une technique de mesure intelligente, utilisable par des opérateurs relativement peu qualifiés. Efficacité et réduction des coûts : tel est le cri de guerre de l’industrie, sa devise : cycles de production plus courts tout en conservant la même qualité .

Pour avoir un meilleur aperçu du marché et de la façon dont il évolue, HBM, leader mondial dans l'acquisition et l'analyse de données, a récemment mené une enquête internationale en sept langues (français, portugais, chinois, japonais, coréen, allemand et anglais) afin de s’assurer d’une participation maximale. Cette enquête fut l’une des premières de ce type et a suscité une forte participation avec presque 600 réponses d’ingénieurs. Elle comptait 16 questions couvrant plusieurs thèmes tels que le type d’équipement utilisé et les options et fonctionnalités importantes.

Les tendances générales, que l’on a pu en tirer, montrent que les besoins des utilisateurs de systèmes d’acquisition de données sont très similaires dans le monde entier bien qu’il y ait de légères différences entre l’Europe, l’Extrême-Orient et le continent américain. L’un des messages essentiels révélé par cette enquête est le besoin des entreprises de fournir un service à l’échelle mondiale afin de répondre aux besoins de leurs clients qui ont des activités dans le monde entier.

Caractéristiques les plus importantes: Facilité d'utilisation, Performances, Précision et Qualité.

La facilité d’utilisation, les performances, la précision et la qualité ont été jugées être les caractéristiques les plus importantes d’un système d’acquisition de données avec 80 % des réponses, mettant en valeur la facilité d’utilisation, les autres aspects représentant au total 96,5 %.

Un autre critère estimé important a été la multifonctionnalité d’un système d’acquisition de données qui permet de gérer différentes grandeurs de mesure, 66,1 % des répondants pensant que c’était un facteur important. Cela confirme l’idée que le marché demande une technologie de mesure intelligente et est en adéquation avec la philosophie d’HBM, d’intégrer les technologies TEDS (Transducer Electronic Data Sheet ou fiche technique électronique intégrée au capteur) et APM (Advanced Plug & Measure) dans ses équipements d’acquisition de données. .

Ces résultats sont globalement similaires dans tous les pays questionnés bien que les ingénieurs japonais ont trouvé la facilité d’utilisation d’un système d’acquisition de données plus importante que ses performances. C'est un résultat intéressant car les enquêtes précédentes sur les équipements d'acquisition de données effectuées dans ce pays ont montré que les équipements fabriqués au Japon sont plus connus pour leurs performances que leur convivialité.

 

Figure 1: Caractéristiques les plus importantes des systèmes d'acquisition de donénes (plusieurs choix étaient possibles)

Configuration: L'acquisition mobile de données offre une flexibilité

En ce qui concerne la manière de configurer l’équipement, tous les pays ont montré une nette préférence pour l’utilisation d’un PC pour l’acquisition des données et la configuration avec 85,6 % des répondants estimant qu’il s’agissait de la meilleure méthode, ce chiffre atteignant même quasiment 93 % au Royaume-Uni.

Les méthodes alternatives pour l’acquisition des données et la configuration comme l’utilisation de commandes intégrées ou le stockage dans l’instrument / enregistreur de données ont été deux fois moins populaires que l’utilisation d’un PC, l’instrument /enregistreur de données étant généralement plus populaire.

Ces résultats correspondent à l’évolution de la demande vers une plus grande flexibilité de l’acquisition des données puisqu'un PC est un moyen plus mobile de collecter les données, tout en étant robuste . Les données peuvent ensuite être analysées sur le PC ou transférées à un autre endroit pour une analyse plus poussée.

Interfaces les plus populaires: USB et Ethernet

Cette tendance se voit également dans le type d’interface que préfèrent les ingénieurs, à savoir l’USB et l’Ethernet, ces deux interfaces PC arrivant approximativement à égalité avec plus de 60 % des répondants qui préfèrent ces méthodes.

Cependant, les sorties analogiques et E/S numériques suivent de très près, avec un peu moins de 60 % pour chacune. Cela laisse supposer que les ingénieurs ont une légère préférence pour les interfaces PC, mais qu’il y a encore suffisamment de demande pour des équipements d’acquisition de données capables d’utiliser une large palette d’interfaces.

À l’opposé, les interfaces de bus de terrain ne suscitent qu'un intérêt relatif avec seulement 40,5 % des répondants les trouvant intéressantes. Aux États-Unis, le nombre d’ingénieurs estimant que les interfaces de bus de terrain étaient soit moins importantes soit pas très importantes était quasiment deux fois supérieur au nombre d'ingénieurs estimant que c’était une interface importante.


À partir de ces résultats, on peut raisonnablement prévoir que les applications mobiles tendront à prendre de plus en plus d’importance. Au total, 33,8 % des ingénieurs sondés s’occupaient d'applications mobiles, ce chiffre atteignant quasiment 50 % aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en France. Les principales applications étaient l’étude expérimentale des contraintes et l’analyse structurelle ainsi que les essais en laboratoire de matériaux et de composants.

Figure 2: Interfaces les plus importantes pour les sysèmes d'acquisition de données (plusieurs choix étaient possibles)

Alimentations principales

De façon peu surprenante, l’alimentation provenant du réseau électrique reste la plus répandue avec 73,2 %. Les alimentations alternatives comme le réseau embarqué du véhicule, la tension continue et une alimentation séparée par batterie sont toutes considérées de la même importance ou presque. Cela souligne également la popularité du PC puisque 33,5 % de tous les répondants utilisent l’alimentation directement via le port USB. Cela se rapproche beaucoup des chiffres obtenus pour les applications mobiles.

Unités centralisées et réparties pour les mesures de multitudes de points.

La tendance sous-jacente, qui souligne encore la demande pour les PC, est la popularité (avec 43,3 %) d’un mélange constitué d’unités centralisées et d’unités décentralisées pour les mesures multipoints. Les résultats à l’échelle mondiale sont de 29,6 % pour un système centralisé et 16 % pour un système entièrement décentralisé. Les États-Unis ont donné des résultats légèrement différents, les systèmes centralisés et le mélange d'unités centralisées avec des unités décentralisées étant considérés de la même importance. Cela correspond à l’objectif de HBM de fournir des équipements pouvant être aisément intégrés aussi bien dans des systèmes centralisés ou décentralisés que dans un mélange des deux solutions.

Domaine d'applications: Laboratoires et l'industrie

La plupart des équipements d’acquisition de données sont utilisés dans un laboratoire ou en milieu industriel où les conditions ambiantes peuvent être aisément régulées, même si 38,7 % des applications sont mises en œuvre à l'extérieur ou dans un véhicule où les conditions ambiantes sont souvent plus variables. Cela correspond au nombre de répondants indiquant que leurs applications sont purement mobiles, car il existe aussi des applications statiques en extérieur.

L’importance de la capacité d’un équipement d’acquisition de données à fonctionner dans des conditions ambiantes extrêmes, comme c'est le cas pour la gamme SoMat de HBM, est soulignée par le fait que 18 % des essais d’acquisition de données sont effectués à des températures ambiantes supérieures à 60°C (140°F) et 10,7 % à des températures très basses, inférieures à -20°C (-4°F).

Logiciels universels

Les ingénieurs utilisent toute une gamme de gamme de logiciels, les logiciels propriétaires étant toutefois moins populaires.

Nouvelle mégatendance: Nombre élevé de voies de mesure


L’enquête montre une forte tendance pour les grands nombres de voies de mesure, en particulier aux Etats-Unis où 19.2% des mesures comptent un grand de voies compris entre 32 et 64 voies alors que 22,2% comptent plus de 64 voies. Pour l’ensemble des pays, ces deux plages de voies de mesure représentent respectivement 14.1% et 11.2% .

Également, il existe une nette demande en équipements précis. 40.8% des réponses portent sur une demande de précision jusqu'à de 0.1% de la valeur mesurée tandis que 20.8% exigent une plus grande précision de 0.05% de la valeur mesurée, ces différences étant peut-être dues au nombre de réponses à cette question.

L’une des grandes tendances qui se détache clairement dans l’industrie de l’acquisition de données est l'augmentation constante du nombre de voies. Selon l’analyse de HBM, la plupart des pays suivront l’exemple des États-Unis en ajoutant de plus en plus de voies à leurs mesures. Le nombre plus important de voies demandées n'implique pas une baisse de la précision : les ingénieurs exigent des standards de précision toujours plus élevés.

Tous les marchés dans le monde exigent des systèmes d’acquisition de données précis, qui soient polyvalents et ajustables. L’un des prototypes typiques d'un tel système moderne est le dernier système d’acquisition de données QuantumX de HBM.

Taux d'échantillonnage élevés: une nécessité


La plupart des ingénieurs utilisent des taux d’échantillonnage jusqu'à 10 000 échantillons/sec, tandis qu'un nombre non négligeable (- 11.3%) utilise même des vitesses d’échantillonnage de plus de 50 000 échantillons/sec. En revanche, seulement 3.8% de répondants ont identifié des taux d’échantillonnage plus bas à moins de 10 échantillons/sec.

Connexions: De la bornes à visser à la prise RJ

Les équipements DAQ sont raccordés à l’aide d’une large palette de connecteurs différents. Les bornes à visser classiques et le fil torsadé restent encore couramment employés avec 38.5% des répondants qui déclarent utiliser ce type de connexion. La prise BNC est quasiment aussi populaire (36.3%) dans le monde entier alors que les Etats Unis se détachent avec 53.7% des utilisateurs déclarant qu’ils préfèrent cette connexion. De même, la prise RJ semble être de plus en plus appréciée.

HBM déclare au sujet de l’enquête « nous sommes très impressionnés par les premiers résultats car ils montrent de nettes tendances ainsi que des différences intéressantes selon les régions qui auront des répercussions sur l’évolution future de l’acquisition et de l’analyses des données ».

QuantumX de HBM

QuantumX by HBM

Brochure DAQ

DAQ brochure