Mesure de force : Tout ce que vous devez savoir. Articles techniques, conférences, savoir-faire, conseils et astuces.

La Force est actuellement la grandeur mécanique la plus importante et la plus souvent mesurée. Toutefois, les questions récurrentes suivantes nous sont posées, à maintes reprises, lorsqu’une  mesure de force est faite dans les bancs d'essai ou dans un process industriel :

  • Technologie de mesure basée sur le principe des jauges de contraintes ou sur le piézoélectrique : quel est le bon choix pour mon application ?
  • Comment mesurer la force dans un shunt de force, c-à-d. sans utiliser complètement un capteur de force ?
  • Comment configurer le matériel d'essai et de mesure pour assurer une mesure correcte de la force ?
  • Qu’est-ce qui doit être considéré dans le domaine de l'incertitude de mesure ?

Nos livres blancs et cours d'instruction fournissent de nombreux conseils et astuces importants pour vous permettre de mesurer correctement une force.

 

Explication claire et simple des termes techniques :

Profitez de notre glossaire en ligne pour comprendre les principaux termes techniques employés dans le domaine de la mesure de force

Voir le glossaire Force

Livres blancs sur les mesures de force

Raccordement électrique des capteurs de force, ce qu’il faut retenir.

Dans cet article vous verrez tout ce qu'il faut savoir en ce qui concerne la raccordement électrique des capteurs de force: sensibilité, montage quatre ou six fils.

Installation des capteurs de force

Cet article technique vous explique ce qui doit être pris en considération lorsqu'on installe un capteur de force si l'on veut atteindre une grande exactitude de mesure.

Bien choisir entre capteurs de force piézoélectriques ou à jauges de contrainte ?

Deux technologies de capteurs prédominent dans le domaine de la mesure des forces : les capteurs piézoélectriques et les capteurs à jauges de contrainte. Quand utiliser l’une ou l’autre ?

Mesure de force dans un ensemble mécanique : Trois méthodes employées dans la pratique

Parfois, il est plus avantageux de mesurer la force dans l’ensemble mécanique lui-même. Cet article présente trois solutions techniques utilisées pour mesure la force dans l’ensemble mécanique.

Les capteurs de force basés sur les jauges de contrainte

Les capteurs de force équipés de jauges de contrainte sont construits sur le principe d’un corps d’épreuve travaillant comme un ressort sur lequel les forces à mesurer sont appliquées.

Une précision élevée apporte une grande efficacité

Pourquoi les capteurs de force particulièrement précis permettent de nouvelles applications.

Importantes caractéristiques des capteurs de force

Comment éviter les erreurs de mesure en mesurant une force?

Il est essentiel d'interpréter correctement les caractéristiques les plus importantes qui définissent les capteur de force.

Increasing manufacturing efficiency by selecting the right transducer technology

This article provides an overview of current trends in production monitoring and sensors. Learn how to enhance your manufacturing efficiency by selecting the right transducer technology.

Mesure de force basée sur la technique du piézoélectrique

Capteur de force piézoélectrique: 5 règles d'or pour l'installation et le montage

Les capteurs de force piézoélectriques impressionnent par leur niveau élevé de fiabilité et de flexibilité. L’installation et le fonctionnement sont simples. Mais, comme avec toutes les technologies, les dispositions suivantes...

Jauges ou capteurs piézo-électriques? Une comparaison …

Des principes différents sont utilisés pour la mesure de grandeurs mécaniques, telles que la force, l'allongement, la pression, le couple. Toutefois, les technologies les plus courantes pour cette application en environnement...

L'effet piézoélectrique et ses applications

L'article décrit en un mot la technique du piézo. Découvrez les bases fondamentales de la technologie des piézo en téléchargeant" Les effets du piézo et ses applications".

Capteurs de force HBM

Séminaires HBM sur le thème de la mesure de force